It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Station de pompage circulaire des eaux pluviales

FRANCE

 

Défi 
L’un des plus grands aéroports desservant la France avait besoin d’une station de traitement des eaux pluviales pour gérer le débit entrant d’un grand réseau d’égout gravitaire collectant les eaux des pistes.

Solution
La station de pompage est installée dans un caisson circulaire profond et comprend  à la fois le bassin d’arrivée par temps sec et le bassin d’orage. Le bassin d’orage comprend une chambre circulaire à chicanes d’entrée pour la stabilisation et la désaération des flux d’orage entrants et est équipé de 12 grosses pompes submersibles Flygt CP 3602-935 capables de débiter un total de 16 m³/s (254 000 US gpm). L’effluent pompé est déversé dans un dessableur puis dans un système de collecte à double lagune avant d’être traité par de grands filtres à sable, et l’eau épurée est ensuite transférée dans la rivière voisine. Flygt a conçu des stations de pompage pour des milliers d’installations dans le monde entier. L’expertise en ingénierie et les années d’expérience ont permis le succès de ces installations.