It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Traitement temporaire de l'eau pour les débordements avec des équipements UV et ozone en container

Qu'un système permanent fasse l'objet d'une maintenance planifiée ou qu'il y ait une demande accrue en raison des précipitations pendant la période hivernale, un certain nombre de stations de pompage sont souvent débordées par cette augmentation des eaux de surface qui s'infiltrent dans le réseau d'égout. Le même scénario peut s'appliquer aux stations de pompage conçues uniquement pour fonctionner lorsque l'égout est surchargé ; une fois que l'égout commence à déborder, l'eau va dans la station de pompage, puis le contrôle de niveau est actionné et l'eau est pompée et rejetée directement dans un cours d'eau.

Solutions techniques pour le traitement de l'eau « plug and play »

Pour atténuer le risque d'inondation et garantir le respect des niveaux d'autorisation environnementale, Xylem travaille en étroite collaboration avec de nombreux clients pour offrir une solution à la fois rentable et respectueuse de l'environnement.

Les solutions de traitement proposées en location chez Xylem peuvent s'adapter aux besoins de chaque client. En général, cela comprend un équipement de pompage pour obtenir le débit souhaité afin réduire l'impact des inondations, une unité mobile de criblage pour filtrer/éliminer les matières solides et les déverser dans une benne pour l'élimination, un système de pompage pour eaux de lavage, des pompes pour faire passer l'eau épurée dans l'unité UV, le réacteur UV de marque Wedeco, un générateur pour alimenter la solution, un système de commande pour faire fonctionner la solution et une surveillance à distance si nécessaire.

D'autres méthodes peuvent être envisagées pour relever ce défi, comme l'utilisation de pompes diesel, de décanteurs et d'offres de sacs pour filtrer les matières solides avant de les déverser dans le cours d'eau local. Un grand nombre de ces méthodes ne sont pas toujours considérées comme respectueuses de l'environnement et le risque de pollution peut être considéré comme croissant, ce qui peut amener les organismes de réglementation environnementale à rejeter cette approche.

Des solutions de location pour des opérations flexibles

  • Essayer la technologie pour vous assurer qu'elle est adaptée à vos besoins et vous permettre de vérifier que la solution fonctionne comme prévu
  • Faire face aux pics de production en comblant le vide avec nos solutions de location en attendant la livraison de nouveaux équipements
  • Réagir immédiatement pour combattre la menace d'épidémies microbiennes
  • Combler le vide pendant un arrêt planifié ou non planifié de votre équipement de traitement et de désinfection existant sur le site
  • Optimiser votre profil de dépenses OPEX en tirant parti de notre portefeuille de solutions de location, tout en bénéficiant de notre expertise en matière d'applications pour accompagner nos dernières technologies de traitement
Xylem aide un client à améliorer temporairement le traitement de l'eau

Xylem a aidé un client lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la salle de commande d'une station d'épuration, détruisant l'appareillage qui contrôlait la dernière étape du processus de traitement des effluents – la désinfection par ultraviolets (UV)

En savoir plus

Découvrez comment les solutions de désinfection de Xylem peuvent aider à lutter contre les inonda...

Pendant la période hivernale, l'augmentation des précipitations surcharge souvent les stations de pompage de la région, augmentant ainsi la quantité d'eau de surface s'infiltrant dans les réseaux d'égouts locaux.

En savoir plus

Xylem aide un client responsable d'un réseau communal en lui proposant une solution temporaire d'urgence pour le traitement de l'eau afin d'empêcher les bactéries de pénétrer dans la mer.

Il était impératif de mettre en place une solution de traitement temporaire, rapide et fiable afin d'éviter que des niveaux dangereux de bactéries ne pénètrent dans la mer et ne mettent potentiellement en danger les baigneurs.

En savoir plus

;