It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

GESTION PATRIMONIALE BASÉE SUR LE RISQUE
Protéger les conduites de refoulement des eaux usées de haute importance en recueillant des renseignements exploitables ciblant les causes les plus courantes de défaillance.

ÉVALUATION DES CONDUITES DE REFOULEMENT.

Les conduites de refoulement, aussi appelées colonnes montantes, représentent un faible pourcentage de la plupart des réseaux de collecte des eaux usées. Toutefois, les défaillances de ces canalisations essentielles ont des répercussions sociales, environnementales et financières importantes. Heureusement, la plupart des défaillances sont évitables. Les services publics peuvent protéger leurs collectivités en évaluant ces canalisations et en réglant les problèmes. 

Aujourd’hui, l’inspection des conduites sous pression est plus facile et plus rentable que jamais. Les services publics peuvent tirer parti de la technologie de pointe pour évaluer les conduites d'assainissement sans interrompre le service. En utilisant une approche fondée sur les données pour la gestion des conduites sous pression, les services publics peuvent réduire les défaillances ayant de graves conséquences, réduire les dépenses en immobilisations et accroître la confiance dans l’exploitation de leur infrastructure enterrée.

IDENTIFIER LES ZONES À PROBLÈMES.

Les conduites de refoulement se détériorent rarement uniformément le long de la canalisation. Seulement 4 % environ des conduites inspectées montrent des signes de détérioration. Le repérage de ces problèmes permet aux services publics d’effectuer des réparations précises. Grâce à cette approche, les services publics du monde entier prolongent la durée de vie de leurs conduites de refoulement critiques pour environ 5 à 15 % des coûts de remplacement complets.

Force Main Icon 1_400x300.jpg

Force Main Icon 2_400x285.jpg

Protéger votre collectivité.

Les défaillances majeures touchent durement une collectivité. Elles peuvent libérer une grande quantité d’eaux usées dans l’environnement. L’optimisation du contrôle du système réduit les risques liés au vieillissement des conduites sous pression et permet aux services publics d’agir avant qu’une canalisation ne se rompe. Les réparations prévues sont beaucoup moins perturbatrices et moins coûteuses qu’une défaillance.

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES PERSPECTIVES.

L'inspection des conduites de refoulement est le meilleur moyen de comprendre leur état réel et d'identifier les menaces. Avec une image claire de l'état des conduites de refoulement et des risques, les services publics ont davantage confiance dans le fonctionnement global de leur réseau. Cela se traduit par une sécurité accrue pour les clients et la communauté.

Force Main Icon 3_400x300.jpg

Plus de 1 600 kilomètres de conduites de refoulement évalués


LEADERS DANS L’ÉVALUATION DE L'ETAT DES CONDUITES ESSENTIELLES.

Les conduites de refoulement sont beaucoup plus difficiles à évaluer que les réseaux d'égouts fonctionnant par gravité. L’inspection de ces canalisations nécessite des outils polyvalents et une équipe expérimentée. Pure Technologies, une marque Xylem, est un leader dans l’évaluation de l’état des conduites sous pression. Nous avons évalué plus de 1 600 km de conduites sous pression avec nos plateformes d’inspection novatrices. Depuis plus de 20 ans, nous collaborons avec des services publics du monde entier pour faire progresser une gestion sécuritaire et abordable des canalisations. Cette expérience garantit la prestation d’inspections professionnelles, des données exploitables et des recommandations défendables en matière de gestion des conduites.

PASSER DU STADE RÉACTIF AU STADE PROACTIF

Malgré les conséquences importantes des défaillances, les services publics ont traditionnellement adopté une approche réactive pour gérer les conduites sous pression.  Aujourd’hui, les services publics peuvent recueillir des données à haute résolution sur leur réseau sans effort opérationnel important. L’évaluation de l’état permet une gestion proactive des conduites. Cela signifie que les services publics peuvent devancer les défaillances, planifier des réparations à court terme et adopter une approche plus stratégique de la planification des immobilisations à long terme. 

POURQUOI ÉVALUER L'ÉTAT DES PARTIES CRITIQUES DES CANALISATIONS D'EAUX USÉES ?

  • Réduire les défaillances coûteuses qui menacent la santé publique, l’environnement et la réputation des services publics
  • Permettre des réparations proactives et planifiées des canalisations qui réduisent les perturbations et économisent l’argent des contribuables
  • Prolonger les budgets d’immobilisations limités en maximisant la durée de vie utile des conduites sous pression

 

  • Atténuer les risques en améliorant le contrôle du système, en évaluant l’état des canalisations et en priorisant les réparations
  • Améliorer le rendement du système et accroître la confiance du public
  • Optimiser les dépenses opérationnelles en passant d'un fonctionnement et d'une maintenance réactifs à une planification proactive

LA COMMUNE OBTIENT DES DONNÉES EXPLOITABLES, ÉVITE LES DÉFAILLANCES COÛTEUSES ET CARTOGRAPHIE UNE CONDUITE DE REFOULEMENT SANS AFFECTER LES OPÉRATIONS QUOTIDIENNES.

ÉQUILIBRER LA RÉDUCTION DES RISQUES ET LES COÛTS.

ÉQUILIBRER LA RÉDUCTION DES RISQUES ET LES COÛTS.

Une conduite de refoulement critique dans le Missouri a fait défaut un jour férié national. La canalisation avait moins de 20 ans. Grâce à des technologies d’inspection en ligne, le service public a évalué l'état de cette canalisation non redondante sans la mettre hors service. L'inspection a permis de repérer les zones nécessitant une attention immédiate et d'identifier les sections de conduites dont la durée de vie restante est encore longue.

La réduction des risques est l’objectif de la plupart des principaux programmes de gestion patrimoniale. L’évaluation des conséquences de la défaillance donne une image précise des conduites à inspecter et de la technique à utiliser. L’évaluation de l’état détermine la probabilité de défaillance. Ensemble, les conséquences et la probabilité de défaillance créent une image claire du risque qui éclaire les décisions de gestion à court et à long terme. Pure Technologies offre différents niveaux d’évaluation pour aider les services publics à équilibrer la réduction des risques, l’intégrité des canalisations et les coûts. En savoir plus sur notre approche de gestion patrimoniale sur mesure.

TÉLÉCHARGER LE LIVRE BLANC

CINQ ÉTAPES POUR UNE GESTION PROACTIVE DES CANALISATIONS.

CINQ ÉTAPES POUR UNE GESTION PROACTIVE DES CANALISATIONS.

Les défaillances des conduites de refoulement résultent généralement d’une combinaison de menaces localisées. La détermination et la résolution de ces préoccupations peuvent constituer une stratégie rentable pour prolonger la durée de vie de la canalisation. Pure Technologies offre une série de services qui ciblent les principaux modes de défaillance. Notre approche peut être appliquée à une seule conduite préoccupante ou adaptée à un programme à l’échelle du réseau. Suivre les cinq étapes ci-dessous pour déterminer quels tuyaux et vannes doivent être réparés ou remplacés et lesquels peuvent continuer à fonctionner en toute sécurité dans leur état actuel.

Risk Assessment_400x267.jpg

ÉTAPE 1

ÉVALUATION DES RISQUES

À mesure que le risque augmente, la valeur d’une évaluation complète augmente aussi. Nous aidons les services publics à examiner les données existantes, à effectuer une évaluation préliminaire des risques et à cerner les lacunes en matière d’information afin de déterminer la meilleure approche pour chaque équipement.

ÉTAPE 2

AMÉLIORER LE CONTRÔLE DU SYSTÈME

L’évaluation et la remise en état des vannes critiques réduisent le temps d’intervention en situation d’urgence et les conséquences d’une défaillance. Les vannes en service bénéficient également de l’entretien régulier des canalisations et des inspections en ligne. Découvrez comment reprendre le contrôle de vos vannes critiques.

Improve System Control_400x267.jpg

Gas Pocket Detection_400x267.jpg

ÉTAPE 3

DÉTECTION DE POCHES DE GAZ

La corrosion interne au sulfure d’hydrogène est la principale cause de défaillance de la conduite de refoulement et commence lorsqu’une poche de gaz se forme dans la conduite. La technologie acoustique en ligne peut localiser avec précision les poches de gaz sans travaux d'ouverture.

ÉTAPE 4

INSPECTION DE LA PAROI DE LA CONDUITE

Évaluer l’état structurel de la paroi de la conduite. Notre technologie d’inspection électromagnétique en ligne identifie avec précision les zones de détérioration dans les conduites sous pression métalliques et en béton sans interrompre le service.

FM Pipe Wall Inspection_400x267.jpg

Advanced Analysis_400x267.jpg

ÉTAPE 5

ANALYSE AVANCÉE

L’analyse transforme les données de la conduite en données exploitables. Les analyses techniques peuvent prédire comment les tuyaux se dégradent au fil du temps pour guider les décisions à long terme quant au moment de réparer, de réinspecter ou de remplacer un tuyau. 

BOÎTE À OUTILS DE GESTION PATRIMONIALE

FM Leak and Gas Pocket Detection_400x267.jpg

DÉTECTION DE FUITES ET DE POCHES DE GAZ

Les poches de gaz peuvent causer la dégradation de la paroi des conduites principales. Les fuites libèrent des eaux usées dans l’environnement et peuvent également entraîner la défaillance des canalisations. La plateforme acoustique SmartBall® détecte les fuites et les poches de gaz et cartographie les canalisations sans interrompre le service. Cet outil autonome est parfait pour des inspections de conduites sur une longue distance. Il est facile à déployer grâce aux accessoires existants.

FM Inline Wall Assessment_400x267.jpg

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES PAROIS

Évaluer l’état de la paroi des canalisations à l’aide de la plateforme PipeDiver® se déplaçant grâce au flux d'eau. À l’aide d’une technologie électromagnétique non destructive, cet outil identifie et localise les dommages sur les parois des conduites sous pression métalliques et en béton. La plateforme flexible PipeDiver est idéale pour l’inspection des conduites sous pression critiques qui ne peuvent pas être mises hors service. L’outil est facile à déployer et couvre de longues distances d’inspection.

FM Pipeline Monitoring_400x267.jpg

SURVEILLANCE DES CONDUITES

Les phénomènes transitoires de pression augmentent la détérioration de la conduite et peuvent entraîner une défaillance, notamment lorsqu’une conduite de refoulement sous pression est déjà faible. La surveillance de la pression ajoute une valeur importante à l’évaluation de l’état. Dans les conduites en béton précontraint (PCCP), les services publics peuvent également surveiller continuellement les ruptures de spires, le principal signe de détérioration de ce matériau de conduite.  SoundPrint® AFO avertit les services publics des ruptures de spires en temps quasi réel afin de prévenir les défaillances de canalisations.