It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
SURVEILLANCE DES PARTIES CRITIQUES DES CANALISATIONS
Prévenir les défaillances et obtenir des renseignements inégalés sur la gestion patrimoniale grâce à la surveillance de l'état opérationnel et structurel des canalisations

LES DÉCISIONS INTELLIGENTES COMMENCENT PAR DES DONNÉES SOLIDES.

Dans les dix prochaines années, les services publics investiront des milliards de dollars dans la mise à jour des systèmes vieillissants de distribution et de collecte de l’eau. Le renouvellement des infrastructures est difficile pour les services publics de toutes tailles, mais le secteur relève le défi. Les services publics adoptent de plus en plus des stratégies de gestion proactive des équipements.

Les données exploitables sont le fondement d’une gestion patrimoniale efficace. Les données sur l’état des canalisations orientent les décisions défendables et rentables en matière de réparation et de remplacement.

Pour les canalisations essentielles, la surveillance continue aide les services publics à gérer leurs actifs avec encore plus de confiance. La surveillance prévient les défaillances dangereuses et les dépenses d’exploitation imprévues. Elle joue également un rôle important dans la planification des immobilisations à long terme. La collecte continue de données renforce les modèles de dégradation prédictive qui concentrent les ressources des services publics là où elles sont le plus nécessaires.

PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES DE CANALISATIONS.

Gardez une longueur d'avance sur les défaillances des conduites en béton précontraint (PCCP) grâce à une surveillance continue. SoundPrint® AFO peut alerter les services publics des ruptures de spires en temps quasi réel. Un nombre croissant de ruptures de spires signale un affaiblissement de la conduite. Ce système d’avertissement avancé donne aux services publics le pouvoir d’agir avant qu’une conduite ne soit défaillante.

Monitoring Icon 1_400x300.jpg

PRENDRE DES DÉCISIONS PLUS ÉCLAIRÉES.

De bonnes données sont à la base d’une prise de décision éclairée. La surveillance du taux de ruptures de spires au fil du temps permet de brosser un tableau plus clair de la dégradation des canalisations. Cette vision à long terme de l'état structurel aide les services publics à prévoir la durée de vie utile restante d’une canalisation avec beaucoup plus de confiance.

Monitoring Icon 3_400x300.jpg

Monitoring Icon 4_400x300.jpg

ARRÊTER LES COUPS DE BÉLIER.

Les phénomènes transitoires de pression sont souvent causés par des changements opérationnels, comme le démarrage d’une pompe ou la fermeture rapide d’une vanne. L'objectif est d'identifier les conditions d’exploitation dangereuses grâce à une surveillance de la pression transitoire. Les coups de bélier exercent une pression sur les canalisations et augmentent le risque de défaillance. Les conduites structurellement faibles sont particulièrement vulnérables.


VOTRE PARTENAIRE EN MATIÈRE DE GESTION DE L’INTÉGRITÉ DES CANALISATIONS.

Pure Technologies, une marque Xylem, a installé le premier système de surveillance des canalisations SoundPrint AFO en 2005. À ce jour, nous avons surveillé plus de 1 340 km de PCCP dans le monde. Ces systèmes, combinés à notre équipe d'assistance dédiée, ont fait leurs preuves en matière de détection fiable des ruptures de spires et de prévention des défaillances des parties critiques de canalisations. Depuis 2017, les services publics ont effectué plus de 450 réparations proactives en fonction des données de surveillance.

Nos analystes experts examinent les données de surveillance, déterminent les événements préoccupants et transmettent des renseignements exploitables aux services publics. Les données de surveillance et d’inspection sont accessibles à tout moment, sur n’importe quel appareil via un portail web sécurisé utilisant des données cartographiques. Les informations s’intègrent également de façon transparente aux systèmes de gestion patrimoniale des services publics.

SURVEILLER VOS ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS.

Nos systèmes de surveillance des canalisations protègent votre infrastructure la plus critique 24h/24 et 7j/7. Les services publics peuvent réaliser un bon retour sur investissement en prévenant les défaillances et en réagissant aux réparations d’urgence. La surveillance aide également les services publics à cibler les conduites qui doivent être réparées ou remplacées et à mieux positionner les canalisations pour atteindre leur durée de vie utile maximale.

POURQUOI SURVEILLER LES PARTIES CRITIQUES DES CANALISATIONS ?

  • Déterminer quand, où et combien de ruptures de spires se produisent sur les canalisations PCCP essentielles
  • Suivre la détérioration des PCCP pour orienter la planification des immobilisations à long terme
  • Réhabilitation sélective de tronçons de canalisations à risque
  • Prévenir la défaillance des canalisations

 

  • Éviter de remplacer les conduites dont la durée de vie utile est encore longue
  • Visualisation des données de surveillance sur un portail utilisateur interactif
  • Identifier les phénomènes transitoires de pression dommageables
  • Comprendre comment l'exploitation de la canalisation influe sur la pression
  • Assurer l’exploitation sûre et fiable des canalisations

L'ÉVALUATION DE L’ÉTAT D’UN RÉSEAU DE TRANSPORT COMPOSÉ DE CONDUITES PCCP AIDE UN SERVICE PUBLIC DE L’ONTARIO À ÉVITER UNE DÉFAILLANCE, À AMÉLIORER LA PLANIFICATION DES IMMOBILISATIONS ET À ÉCONOMISER PLUS DE 1 MILLION DE DOLLARS CANADIENS

LIRE L’ÉTUDE DE CAS DE L’ONTARIO


ALLER AU-DELÀ DE LA PRÉVENTION DES DÉFAILLANCES.

Un grand service public américain exploite une conduite principale PCCP de DN 1350 mm située sous une chaussée très fréquentée. Le service public surveille, inspecte régulièrement et répare de façon sélective la conduite principale pour qu’elle fonctionne en toute sécurité. Une projection des coûts d'investissement sur 20 ans montre que cette approche fondée sur les données permet d’économiser plus de 70 % des coûts par rapport au remplacement complet.

Les défaillances des PCCP sont coûteuses pour les collectivités. Les avantages économiques consistant à éviter ne serait-ce qu’une seule défaillance catastrophique sont évidents. Toutefois, l'absence de remplacement prématuré des canalisations permet également de réaliser d'importantes économies. Le remplacement est coûteux, surtout dans un réseau de canalisations vieillissantes.

Les services publics peuvent suivre activement la détérioration des PCCP et renouveler les conduites à risque au lieu de remplacer une canalisation entière dont la durée de vie utile est encore longue. Voyez comment vous pouvez tirer parti de nos solutions de surveillance pour prévenir les défaillances, réduire les risques et obtenir des données puissantes à long terme pour une fraction du coût de remplacement total.

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT

REGAIN CONFIDENCE IN YOUR AGING ASSETS


RÉTABLIR LA CONFIANCE ENVERS VOS ÉQUIPEMENTS VIEILLISSANTS.

Les solutions de surveillance de Pure Technologies fournissent aux services publics des données en temps quasi réel sur l’état opérationnel et structurel de leurs canalisations. La surveillance des phénomènes transitoires de pression et des ruptures de spires aide les services publics à éviter les défaillances et à gérer les parties critiques des canalisations en toute sécurité à l’avenir.

SoundPrint AFO Monitoring_400x267.jpg

SURVEILLANCE PAR SOUNDPRINT AFO

Les ruptures de spires sont le principal signe de détérioration des PCCP. Notre système de surveillance SoundPrint AFO détecte et localise les ruptures de spires à l’aide d’un câble à fibre optique acoustique en ligne et d’une unité d’acquisition de données. Le système surveille de longues distances et offre de nombreuses possibilités de configuration. Le câble peut même être installé sans interrompre le service.

Transient Pressure Monitoring_400x267.jpg

SURVEILLANCE DE LA PRESSION TRANSITOIRE

La plupart des phénomènes transitoires de pression passent inaperçus, chaque coup de bélier causant des dommages progressifs. Nous surveillons continuellement la pression pour capter les à-coups en haute résolution, mais nous rapportons les données à des intervalles définis par l’utilisateur pour éviter la surcharge d’informations. Les services publics peuvent surveiller la pression sur tous les matériaux et toutes les tailles de canalisations. Les services publics peuvent surveiller la pression exercée sur les canalisations, peu importe leur matériau et leur taille.