It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bomba elétrica Flygt da Xylem para solução de desvio de esgoto economiza custos e aumenta eficiência

Bomba elétrica Flygt da Xylem para solução de desvio de esgoto economiza custos e aumenta eficiência

A cidade aluga bombas elétricas Flygt como alternativa mais sustentável às bombas a diesel.

Durante as operações de melhoramento de uma estação de bombagem, a cidade de Columbia, no Tennessee, necessitava de uma bomba fiável para um projeto de desvio de esgoto temporário de longo prazo. A cidade decidiu usar uma bomba de acionamento elétrico, em vez de uma bomba a diesel, para melhorar a eficiência da bombagem e reduzir os custos operacionais. Com a bomba elétrica Flygt N 3312, fornecida pela Xylem Rental Solutions, o sistema de desvio temporário funcionou durante oito meses sem entupir e economizou cerca de 124.000 USD.

Localizada a 70 km ao sul de Nashville, a cidade de Columbia, no Tennessee, tem uma população de aproximadamente 36.000 pessoas. Como parte de seu sistema de águas residuais, a cidade mantém cerca de 510 km de linhas de esgoto principais baseadas na gravidade, 25 estações de bombagem e uma estação de tratamento de águas residuais de 530 milhões de litros (14 MGD – milhões de galões por dia).

Nos últimos anos, Columbia lançou-se em projetos de reabilitação de saneamento para ajudar a reduzir ou eliminar inundações do sistema, incluindo a renovação e substituição de várias estações de bombagem existentes. Entre as estações de bombagem programadas para obras de melhoramento durante 2020, estava a estação de bombagem de Santa Fe Pike.

Mas antes que essas reparações pudessem começar, a estação sofreu uma grande falha na bombagem durante a primavera de 2020 que originou inundações de esgotos, estimulando a cidade de Columbia a contratar a Xylem Rental Solutions para o aluguer de bombas de emergência. A filial local da Xylem em Nashville disponibilizou rapidamente uma bomba a diesel Godwin HL250 para um sistema de desvio de esgoto de emergência.

Escolha de uma bomba de acionamento elétrico para um desvio temporário

Quando a crise inicial ficou controlada, a cidade de Columbia decidiu avançar com os melhoramentos previstos no valor de 1,2 milhões de USD para a estação de tratamento de Santa Fe Pike. As autoridades municipais contrataram a W&O Construction como adjudicatária do projeto.

Para manter as operações de tratamento enquanto decorriam as obras de melhoramento, era necessário que a W&O Construction implementasse um sistema de desvio de esgoto temporário e, como a reabilitação da estação de bombagem levaria vários meses a concluir, o Departamento de Águas Residuais de Columbia tomou a decisão de mudar para bombas de acionamento elétrico para melhorar a eficiência da bombagem e reduzir os custos operacionais.

“Para projetos de desvio temporário que duram mais de três meses, as bombas elétricas de desvio são uma opção económica, dado que não dependem do dispendioso combustível diesel”, afirmou Bill Beasley, Regional Sales Manager (diretor regional de vendas) da Xylem.

No entanto, a Xylem Rental Solutions encontrou um obstáculo no processo – a única opção elétrica Godwin na frota local (bomba Godwin HL250 com um motor de 450 cavalos) era muito potente para a rede elétrica de 400 Amperes do local.

“A estação local não tinha a potência elétrica correta para a bomba de 450 cavalos”, disse Beasley. A bomba que o nosso concorrente recomendou à W&O Construction como alternativa não foi concebida para bombear sólidos. Sabíamos que os entupimentos seriam um problema.”

Procurando garantir que o Departamento de Águas Residuais de Columbia tivesse a bomba elétrica e os equipamentos adequados para o seu sistema de desvio temporário, a filial da Xylem em Nashville aproveitou a experiência e os conhecimentos da sua base nacional de Xylem Rental Solutions para identificar a melhor solução na sua ampla frota de aluguer.

Uma alternativa de aluguer económica e ecologicamente correta

Trabalhando em conjunto com Ken Albaugh, Director of Sales, Rental and Equipment Sales (diretor de vendas, departamento de aluguer e vendas de equipamentos) da Xylem, a equipa de Nashville observou a linha de bombas Flygt da Xylem.

“O Ken demorou cerca de 90 segundos a avaliar as opções da Flygt e identificar uma bomba Flygt com ‘sangramento’ da série 3000”, afirmou Beasley. “Quando é necessário que as concessionárias reparem as estações de bombagem ou que procedam a melhoramentos das estações de tratamento, as bombas submersíveis Flygt 3000 Series são uma alternativa de aluguer económica e ecologicamente correta. Estas bombas garantem uma solução de desvio silenciosa, eficiente e fácil de instalar para muitas aplicações.”

A Xylem oferece uma vasta gama de potências nas suas versáteis bombas submersíveis elétricas Flygt 3000 – de 2 a 470 cavalos – que podem processar caudais de até 16.000 GPM (galões por minuto – cerca de 60 m3) com cabeçotes de até 120 metros. Os amplos parâmetros da série 3000 da Flygt permitiram que a Xylem selecionasse a bomba adequada para esta aplicação.

Em particular, as bombas Flygt 3000 Series dispõem de tecnologia N patenteada com rotores de autolimpeza inovadores, projetados para evitar entupimentos e acumulações. Fabricadas com robustos rotores de ferro rígido, resistentes à corrosão e à abrasão, também oferecem uma longa vida útil.

Fornecimento de uma bomba com personalização da afinação e sistema de “sangramento”

A equipa da Xylem identificou rapidamente a bomba submersível Flygt N 3312 como o melhor modelo para o desvio da estação de bombagem de Santa Fe Pike. Mas, embora a Flygt N 3312 cumprisse as características de caudal e altura, era grande demais para o poço de esgoto. Para enfrentar este novo desafio, a equipa da Xylem usou uma instalação de bomba seca horizontal.

A bomba Flygt N 3312 foi entregue no centro de fabrico de drenagens da Xylem em Carterville, no Illinois, onde uma equipa construiu os suportes para a bomba e o sistema de “sangramento” num dia útil. No final do fim de semana, a bomba com personalização da afinação e sistema de “sangramento” foi instalada no local de desvio temporário em Columbia, no Tennessee, onde a solução de aluguer funcionou continuamente durante o desvio.

“Usamos a tecnologia do sistema de “sangramento” Godwin e combinamos com o desempenho da bomba Flygt”, explicou Beasley.

Funcionamento contínuo durante oito meses, sem entupimentos 

Com a bomba elétrica Flygt N 3312 a funcionar como bomba primária e a bomba a diesel Godwin HL250 também no local como bomba de reserva, o sistema de desvio temporário está a funcionar continuamente há oito meses sem problemas e sem entupimentos.

Além disso, o uso de uma bomba elétrica de desvio em vez de uma bomba a diesel convencional melhorou a eficiência da bomba e reduziu os custos, resultando numa economia de quase 124.000 USD até ao momento. 

“É fantástico ver como as nossas bombas elétricas estão ajudar as concessionárias a aumentar a eficiência e a operar de forma mais sustentável”, afirmou Beasley. “Estamos orgulhosos em apoiar a cidade de Columbia no fornecimento de serviços mais económicos e ecologicamente corretos aos seus clientes.”

Acerca da Xylem Rental Solutions
A Xylem Rental Solutions dispõe de profundos conhecimentos profissionais, uma ampla frota de produtos, instalações e processos técnicos avançados e as tecnologias mais recentes para resolver os desafios temporários dos desvios. A autoridade tecnológica da Xylem permite personalizar e otimizar as suas soluções de aluguer para ajudar os seus clientes na resolução de problemas complexos de água.
 
Para saber mais sobre a forma como a Xylem está a ajudar os nossos clientes a promover a sustentabilidade:
Relatório de Sustentabilidade da Xylem