It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 实验室水系统

Ultra Clear™ TP Ultra 纯水系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Ultra Clear™ TP Ultra 纯水系统提供了两种用水方法。

  • 7" 多色玻璃显示屏采用了新的设计,以图形化方式显示所有主要功能,可快速、轻
  • 松地操作,并提供全面的概况以及简单、直观的菜单导航
  • 可通过 SD 卡和 USB 连接传输数据
  • 产品供应范围包括耗材
  • 可容纳大量耗材
  • 德国制造

Ultra Clear™ TP 系统具有一个固定但灵活的分配器,可以为您的工作地点供水。它们可以为所有关键测试和研究领域供应目前最高的水质。
Ultra Clear™ TP 台式/壁挂式系统专为最大程度地节省安装空间而设计。每套系统都配有经济而又先进的净化技术。远程分配器也可以安装在距离供水系统3米远的地方。
电阻率达到 18.2 MΩ-cm,TOC 水平达到 1-3 ppb,水质远超过所有试剂水质标准,包括:ASTM Type 1、CLSI 和 ISO 3696 Type 1。
所有具有 UV 氧化处理、TOC 监测 (TM) 和超滤功能的系统都可以提供目前最高的水质。这些装置提供无核糖核酸酶 (RNase)、无脱氧核糖核酸酶 (DNase) 和无脱氧核糖核酸 (DNA) 水。
系统还可以提供内毒素水平 < 0.001 EU/ml 的净化水。超纯水的注射速率达到 2 l/min。高分辨率显示屏指示相应水温下以 µS/cm 为单位的水电导性或以 MΩ-cm 为单位的电阻率。
由于可以快速方便地获得备用部件,滤芯更换简单而又迅速。使用单个紫外线灯进行有机化合物氧化作用和 TOC 测量。节能运行模式可使用户根据实际需要对运行周期编程。使用单个紫外线灯可以带来远低于竞争对手的运行成本。用户可使用灵活的远程分配器在必要时分配水。
内置的自动清洗/消毒机构可延长超滤模块的使用寿命。只需激活阀杆,即可轻松分配纯水。只需将牵引杆置于垂直位置,即可实现纯水的持续流动。
我们的新系统具有多种特殊特性,例如容积控制分配和 24 小时循环模式。
所有 Ultra Clear™ TP 系统都配有第一组的所有滤芯和过滤器。
细菌数量<0.1 cfu/ml
远程分配器也可以安装在距离供水系统3米远的地方。

  • 7" 多色玻璃显示屏,可快速、轻松地操作,并提供全面的概况
  • 触控式功能系统组件,便于导航
  • 用户界面采用了新的设计
  • 以图形化方式显示所有主要功能
  • 可通过 SD 卡和 USB 连接传输数据

  • W3T360165 Ultra Clear TP UV TM (with TOC Monitoring)
  • W3T360166 Ultra Clear TP UV UF TM (with TOC Monitoring)