It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 实验室水系统

Protegra CS® RO/EDI

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Protegra CS® RO/EDI 系统无需使用化学品即可始终如一地提供高质量水。

  • 可轻松进行即插即用安装(产品供应范围包括耗材)
  • 采用紧凑的易维修设计,可以从所有的面执行操作
  • 防尘、防溅
  • RS 232 接口
  • 维修/维护报告
  • EDI 模块,带有独立阳离子和阴离子树脂室
  • 德国制造

反渗透 Protegra CS® RO/EDI 系统可满足对于脱盐水的大量需求。它们可以为很多应用生产纯水。Protegra CS(R) RO 与 EDI-Cell 相结合,可大幅提高纯水质量。
紧凑的设计、高质量组件和智能控制凸显了成本效益。工厂系统的特点是始终如一的纯水质量。单相系统和双相系统可以分别实现 < 0.1 µS/cm 和 < 0.07 µS/cm 的电导率。TOC 含量 < 30 ppb。
可以利用精心布置的独立床处理并将相关 pH 值调整至酸性范围来减少细菌,以防止细菌在工作空间中生长。任何系统都无法像这些系统那样高效、经济,因为 EDI-Cell 的损耗率仅为 10%。该系统的特点是低运行成本和极少的维护费用。
这些系统可以单独配备额外的选件,例如不同尺寸的储罐和增压系统。它们代表着中央水处理厂厂房中的核心元件,并需要与环状干线在运行时所需的选件配合使用。所有系统都配有 RS 232 接口。可提供用于减少给水中的 CO2 含量的脱气系统 - 它们可确保系统始终处于给水规格内,并保护 EDI-Cell。
EDI电池来自领先品牌Ionpure,这是一款Evoqua懿华的专利产品。

  • Protegra CS® RO 系列系统将反渗透技术与电除盐相结合。所有系统都可以单独配备额外的选件,例如不同尺寸的储罐和增压系统。

  • W3T200007 Protegra CS RO EDI 120 (El-Ion® 1-pass)
  • W3T199823 Protegra CS RO EDI 260 (El-Ion® 1-pass)
  • W3T200009 Protegra CS RO EDI 500 (El-Ion® 1-pass)
  • W3T198152 Protegra CS RO EDI 750 (El-Ion® 1-pass)
  • W3T199822 Protegra CS RO EDI 120 (El-Ion® 2-pass)
  • W3T199619 Protegra CS RO EDI 260 (El-Ion® 2-pass)
  • W3T200008 Protegra CS RO EDI 500 (El-Ion® 2-pass)
  • W3T197525 Protegra CS RO EDI 750 (El-Ion® 2-pass)