Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Les élevages piscicoles de La Source expérimentent les technologies Xylem pour oxygéner l’eau de leurs bassins

26 août 2021

Créée en 1996, Bretagne Truite constitue l’outil industriel de la Coopérative des Aquaculteurs Bretons, reconnue OP en 2001, regroupant 33 sites piscicoles en Bretagne et en Normandie ainsi qu’un atelier de transformation. Bretagne Truite fournit deux tiers de la production de truites bretonnes, estimée à environ 6 000 tonnes de poissons par an. Dans le cadre d’un projet de modernisation d’une exploitation située à Muchedent en Seine-Maritime (76), la société SAS LA SOURCE a fait appel à la technologie Xylem Flygt pour trouver une solution permettant d’oxygéner ces bassins de truites arc-en-ciel. Afin d’optimiser l’oxygénation des bassins, et ainsi assurer un confort optimal aux truites et favoriser leur croissance, SAS LA SOURCE a choisi d’expérimenter les agitateurs Xylem Flygt 4640, une technologie habituellement utilisée en position horizontale pour le traitement des boues, le mélange en silos de stockage ou en station d’épuration. Posés de manière verticale dans les bassins, les agitateurs Xylem Flygt 4640 permettent de relever 100 L/s à une hauteur de 92 centimètres, créant ainsi des conditions d‘oxygénation de l’eau optimales pour l’élevage des truites.

Nous avions déjà observé, dans quelques exploitations en Norvège et dans le Bordelais, ces utilisations innovantes d’agitateurs en position verticale pour relever l’eau des bassins en circuit fermé. Nous avons décidé de l’’expérimenter sur notre site de production en Normandie. Après un an d’utilisation, ce dispositif répond parfaitement à la demande. Julien Reginensi, Directeur de production (SAS LA SOURCE)

Agitateur Xylem Flygt 4640

Caractéristiques du projet

  • 6 bassins d’environ 410 m3 (52 m de long par 5 m de large par 1,6 m d’eau)
  • Pose de 6 agitateurs Xylem Flygt 4640 d’une puissance de 2,5 Kw chacun (2 pompes de secours ont également été fournies)
  • Une oxygénation de l’eau poussée à plus de 20 mg/l (avec apport d’oxygène)