It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

与客户携手解决印度各地水问题

与客户携手解决印度各地水问题

在印度的许多城市,由于管道泄漏、水表破损或失窃,超过40%处理过的水在进入各家各户之前就流失了。此外还存在其他比较严重的水问题,比如污染导致水质差等等。

在过去一年中,疫情让人们更加迫切地需要清洁用水和可靠的卫生设施,而这两点是防止疾病传播并保持社区运转的关键。要优化水管理,包括防止水资源浪费,采用先进的技术解决方案是必不可少的。

印度各地水务公司和工业企业的水务专家,以及其他供水用户和政策制定者都在全力以赴,协助解决该国最严峻的水问题。赛莱默印度公司(Xylem India)很荣幸能加入他们的队伍,为他们的重要工作提供支持,帮助印度提高水资源的安全性。

解决污水问题,打造更具弹性、更健康的社区

在古吉拉特邦的贾姆讷格尔市,污水通过露天排水沟来输送,造成环境污染和积水等问题,同时也导致饮用水被污染。该市未经处理的污水被排放到汇入卡奇湾海域的兰加马蒂河(Rangmati)和纳格马蒂(Nagmati)河中,对海洋和其他生物构成威胁,包括姬雅迪亚(Khijadia)的鸟类保护区,同时也对环境造成了其他负面影响。

Essar Projects Ltd和Thermax Joint JV受该市委托,开始着手解决这些问题,并为此建造了日处理量7000万升的污水处理厂,负责15年的运营。Essar与赛莱默合作启用间歇式循环延时曝气活性污泥法(ICEAS),这是一种用于市政和工业污水处理的先进的序批式活性污泥法技术(SBR),不仅占用空间少、控制可靠稳定,且资本投入和运维成本较低。全程化ICEAS解决方案提供包括曝气系统、鼓风机、泵、混合器以及监控在内的多个优势功能。

通过部署赛莱默的Sanitaire ICEAS,贾姆讷格尔市现在能够高效处理污水,让周边的工业设施可以对这些水进行再利用,并且污水经过处理后再排放就不会对附近的海洋生态系统造成危害。这不仅有利于社区群众的健康,还改善了兰加马蒂河和纳格马蒂河的水质,从而加强了滨河地区的环境保护,节省了淡水资源。

解决缺水难题

卡勒斯瓦拉姆抽水灌溉项目(KLIS)是全球最大的多级抽水灌溉项目之一,建在位于特伦甘纳布帕帕里区卡勒斯瓦拉姆的戈达瓦里(Godavari)河上。建造该项目是为了将河流发生的洪水利用起来,加强特伦甘纳抵御干旱的能力。

赛莱默与KLIS的承包商Megha Engineering and Infrastructure Limited (MEIL)建立合作,提供飞力A-C定制金属蜗壳泵,单泵每秒可将75,000升水输送至35米高的地方。通过桑迪拉(Sundilla)泵站所使用的40 MW电机,该项目能够从Sundilla水坝的前滩抽水,并泵入斯里帕达-耶兰帕利(Sripada Yellampalli)项目。

在赛莱默飞力泵的助力下,KLIS项目可以有效解决特伦甘纳附近和干旱多发地区的缺水问题,带来了宝贵的灌溉、饮用和工业用水资源。

疫情下保障客户运营的连续性

疫情期间,世界各国严格执行封锁,制造商也努力克服挑战,希望保持业务的连续运转。位于特伦甘纳的一家印度最大的制浆造纸公司受到了严重冲击。

这家特殊的制浆造纸公司以使用先进、绿色环保的造纸技术而著称。它利用赛莱默的WEDECO威德高品牌臭氧系统进行漂白作业。疫情期间,赛莱默为该公司的臭氧厂大力提供人员和服务支持,力求在困难时期,提供不间断的臭氧供应,确保工艺流程的正常运转。

凭借赛莱默强大的臭氧生产技术及其运营团队的支持,这家制浆造纸公司借助该臭氧系统,在环境保护上取得了理想的表现,同时提升了流程和成本效率。

赛莱默很荣幸与印度各地的客户合作,共同推广负责任的水资源管理,造福社区和当地经济。我们会团结一致,帮助创造一个更加可持续且公平的世界。