It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 臭氧系统

GS 臭氧发生器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

GS 既拥有旗舰版 NG 系列臭氧发生器的高性能,还具备 Pacific Ozone™ 封装式和多机箱臭氧系统的先进软件和通信功能,并采用框架安装式不锈钢外壳。

  • 最高的安全系数
  • 更低的运营成本
  • 全面控制分辨率

GS 系列为完整的臭氧发生系统,可以在自动化流程控制环境中无缝集成和通信。 GS 臭氧系统功能齐全,经过全面测试和认证,符合最严苛的自动化任务关键型工艺用水要求。 利用高级软件和反馈来测量和控制臭氧流程的性能特性,以便于操作和提供可靠性。完全集成的流程参数实时监测和验证功能,可保持最严格的运行要求规格。 为安全起见,GS 系列标配环境臭氧检测器。

Pacific Ozone 配备独有的 SO3M 智能模块化臭氧软件、气冷式 FPT™ 钛反应器单元以及由 Powertron 提供支持的精密臭氧控制。 易于使用的仪器面板、溶解臭氧高精度自动控制、安装在不锈钢框架上的不锈钢外壳

自动启动/停止/清洗序列、轻松安装和集成、HMI 和直观的臭氧指示,非常适合升级现有的
系统

技术规范