It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 连续电去离子 (CEDI) 产品

G2 显示板 (老的电源产品)

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

独立控制1至16 个G2电源控制器 (整流器),使集成到您的水系统的每台 CEDI 膜堆获得最佳性能。

IONPURE® 系统有一个解决方案:: G2电源控制器。简而言之,这些装置通过控制1至16 个G2电源控制器来简化您的系统设计,该电源控制器为单相 200-600 VDC固态整流器。

此外,他们为您提供实时供电条件和输出条件。最后,它们可以通过一根以太网  (CAT6) 电缆轻松连接和供电。

  • 为 PLC 模拟I/O条件
  • 监控面板报警情况
  • 采用符合 RoHS、CE 认证及UL 认可的部件

  • 60天每台膜堆电阻、电流及工作时间运行日志
  • 菜单和设置级别的密码保护功能
  • 面板的最大和最小条件,包括电源输入、输出、电阻、面板温度
  • 自从启动以来的膜堆电阻百分比变化