Det ser ud, som om du kommer fra United States, men du har valgt at besøge Denmark. Ønsker du at skifte website?

Ja tak! Nej, jeg vil gerne blive på det aktuelle website

Dykkede propellerpumper

I denne sektion finder du Flygts sortiment af dykkede skaktrørspumper samt vores konventionelle skaktrørspumper. Alle skaktrørspumper er placeret inde i et skaktrør, som ofte er adskilt fra topdelen. Dykkede skaktrørspumper er placeret nederst i røret uden nogen fastgørelsesanordninger eller særlig hardware. De kan hurtigt monteres og afmonteres med henblik på inspektion og service. De traditionelle designs er en konstrueret som en komplet enhed, der monteres på stedet, eller som en udtrækningsenhed, som gør det muligt at trække hele den roterende enhed ud af røret med henblik på service.

Har du brug for hjælp?

Kontakt en ekspert

Anmod om oplysninger

Uanset om du ønsker yderligere information eller er interesseret i at få et tilbud, er vi klar til at hjælpe dig.

All fields required.

*  Obligatorisk felt
Pumpemodeller Teknologi Kundehistorier & White Papers
Pumpemodeller
Ingen resultater matcher din søgning
Teknologi

FLYGT SKAKTRØRSPUMPER

Flygts skaktrørspumper er glimrende pumper til høje udledninger og lave til medium udledningsløftehøjder. De udgør den mest omkostningseffektive pumpetype til det flowområde, de håndterer. Pumpen består af et pumpehjul med fast propelbladvinkel eller et semi-aksialt pumpehjul med en tilpasning (diameter), der opfylder de specificerede applikationsforhold.

Skaktrørspumper er højt specialiserede pumper til høje hastigheder, og som sådan afhænger de af en godt designet pumpesump for at kunne yde op til deres fabriksindstillede specifikationer. Flygt har den viden, de værktøjer og den erfaring, som du skal bruge til at designe en god vådbrønd og en praktisk og funktionel pumpestation.​

Kundehistorier & White Papers

Cooling water for gas-fired power plant

SWEDEN

Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...

Læs mere

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Læs mere

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Læs mere

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Læs mere

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Læs mere