It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas de coluna submersíveis

Nesta secção irá encontrar a oferta da Flygt de bombas de coluna submersíveis e as nossas bombas de coluna convencionais. Todas as bombas de coluna localizam-se no interior de uma coluna de descarga, a qual está frequentemente suspensa na estrutura da parte superior. As bombas de coluna submersíveis são encaixadas na parte inferior da coluna sem quaisquer instaladores ou equipamento especial. São rapidamente instaladas e removidas para inspeção e assistência. Os designs tradicionais são construídos como uma unidade completa que é instalada no local, ou como uma unidade amovível que lhe permite retirar todo o conjunto rotativo para fora da conduta da coluna para uma assistência fácil.

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology Case Studies & White Papers
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

BOMBAS DE COLUNA FLYGT

As bombas de coluna Flygt são bombas excelentes para fluxos de descarga elevados e para cabeças de descarga baixas a médias. São o tipo de bomba com maior eficiência de custos para a gama de fluxo que conseguem manusear. A bomba consiste numa hélice com um ângulo da lâmina fixo ou num impulsor semiaxial com um corte (diâmetro) que satisfaz as condições de funcionamento especificadas.

As bombas de coluna são bombas de alta velocidade específica e, como tal, dependem de uma bomba de resíduos bem concebida para oferecer o seu melhor desempenho. A Flygt possui o conhecimento, as ferramentas e a experiência para o ajudar a conceber um bom poço molhado e uma estação da bomba prática e funcional.

Case Studies & White Papers

Cooling water for gas-fired power plant

SWEDEN

Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...

Read More

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Read More

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Read More

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Read More

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Read More