Cooling water for gas-fired power plant
SWEDEN
Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...
Nesta seção, você encontrará a oferta da Flygt de bombas de coluna submersíveis e nossas bombas de coluna convencionais. Todas as bombas da coluna estão localizadas dentro de uma coluna de descarga, que é frequentemente suspensa da estrutura superior. As bombas submersíveis da coluna estão assentadas na parte inferior da coluna, sem fixadores ou equipamentos especiais. Elas podem ser instalados e removidos rapidamente para inspeção e manutenção. Os designs tradicionais são construídos como uma unidade completa instalada no local ou como um tipo extraível, que permite extrair todo o conjunto rotativo do tubo da coluna para facilitar o serviço.
As bombas de colunas da Flygt são excelentes bombas para altos fluxos de descarga e cabeças de descarga de altura entre baixa e média. Elas são o tipo mais econômico de bomba, visto a faixa de vazão que elas podem manipular. A bomba compõe-se de um propulsor com um ângulo de lâmina fixo ou um impulsor semi-axial com uma compensação (diâmetro) que atenda às condições de trabalho especificadas.
As bombas de coluna são bombas de alta velocidade específica e, portanto, dependem de um poço de bomba bem projetado para fornecer desempenho de fábrica. A Flygt possui o conhecimento, ferramentas e experiência para ajudá-lo a projetar um bom poço úmido e uma estação de bombeamento prática e funcional.