It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-kanavajuoksupyöräpumput

C-3000

KANAVAJUOKSUPYÖRÄPUMPUT

  • Tukkeutumattomat juoksupyörät
  • Yksi- ja monisiipiset mallit
  • Perinteiset suuren läpipäästön mallit
  • Korkeat puhtaan veden hyötysuhteet
  • Valurauta ja vaihtoehtoiset juoksupyörämateriaalit

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Pakollinen kenttä
Product Models Tekniikka Tapaustutkimukset ja valkoiset kirjat
Product Models
Hakuasi vastaavia tuloksia ei ole
Tekniikka

FLYGT-KANAVAJUOKSUPYÖRÄPUMPUT

Flygt C-kanavajuoksupyöräpumput on rakennettu käsittelemään jopa 3 000 l/s, ja niiden moottorit ovat teholtaan jopa 775 kW. Näiden pumppujen perusversiot on valmistettu kestävästä valuraudasta ja ne on tarkoitettu vaativaan käyttöön, kuten kunnallista jätevettä ja teollisuuden poistovettä varten. Saatavilla on räjähdyksenkestäviä versioita. Klassiset C-pumput suljetuilla yksi- ja monisiipisillä juoksupyörillä ovat osoittaneet arvonsa vuosien mittaan. Pienemmät C-pumput on varustettu Flygt Nevaclog®-juoksupyörällä, jossa on suuri vapaaväli kiintoaineille. Suuremmissa pumpuissa on monisiipiset juoksupyörät mahdollisimman suurta hydraulista tehoa ja tukkeutumattomuutta varten.

Tapaustutkimukset ja valkoiset kirjat

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Lue lisää

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Lue lisää

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Lue lisää

Sewage and stormwater pump stations

UK

Storm water pump station design Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station...

Lue lisää

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Lue lisää

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Lue lisää