It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt kanalløpehjulspumper

C-3000

Kanalløpehjulspumpe

  • Blokkeringsfrie pumpehjul
  • Konstruksjon med ett eller flere skovler
  • Tradisjonelle konstruksjoner med stort gjennomløp
  • Høy effektivitet i rent vann
  • Pumpehjul i støpejern, alternativt i andre materialer

Trenger du hjelp?

Kontakt en ekspert

Be om informasjon

Hvis du trenger mer informasjon eller er interessert i å få et tilbud, hjelper vi deg gjerne.

All fields required.

*  Obligatorisk felt
Product Models Teknologi Eksempelstudier og faktaark
Product Models
Det er ingen resultater som stemmer med søket ditt
Teknologi

FLYGT KANALLØPEHJULSPUMPER

Flygt C-pumpene med kanalløpehjul er bygget for å håndtere opp til 3000 l/s (48 000 gpm) med motorer opp til 775 kW (1050 hk). Basisversjonene av disse pumpene er laget av slitesterkt støpejern og er beregnet for krevende forhold, for eksempel kommunale avløpsanlegg og industrielle avløp. Eksplosjonssikre versjoner er tilgjengelige som opsjon. De klassiske C-pumpene med lukket løpehjul med ett og flere blad er utprøvd i årenes løp. De mindre C-pumpene er utstyrt med Flygts Nevaclog®-løpehjul, som har god klaring for passasje av faste stoffer. De større pumpene har flerbladede pumpehjul for maksimal effektivitet og motstandsdyktighet mot tilstopping.

Eksempelstudier og faktaark

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Les mer

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Les mer

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Les mer

Sewage and stormwater pump stations

UK

Storm water pump station design Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station...

Les mer

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Les mer

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Les mer

Combined sewage and stormwater pump station

USA

Challenge To develop a combined stormwater and sewage pump station at the lowest possible cost. Solution The station was designed with three Flygt CP 3501 and six Flygt PL 7121 pumps. The use of a...

Les mer

An underground pump station – fit for a king

SWEDEN

Stockholm’s largest pump station is situated some meters below a site which was once a 17th century palace in the middle of the city. The large flows and central location demanded reliable pumps and...

Les mer