Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Bombas com impulsor de canal Flygt

C-3000

Bombas com impulsor de canal

  • Impulsor antiobstrução
  • Projetos de palhetas simples e múltiplas
  • Designs tradicionais de passagem de grande porte
  • Alta eficiência de água limpa
  • Ferro fundido e materiais opcionais

Precisa de ajuda?

Contate um especialista

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Campo obrigatório
Modelos de produtos Tecnologia Estudos de caso e artigos técnicos
Modelos de produtos
Não há resultados que correspondem à sua pesquisa
Tecnologia

BOMBAS COM IMPULSOR DE CANAL FLYGT

As bombas C com impulsor de canal Flygt são construídas para suportar capacidades de até 3.000 l/s (48000 gpm) com motores de até 775 kW (1050 hp). As versões de base dessas bombas são feitas em ferro fundido durável e destinam-se a aplicações exigentes, como esgoto municipal e efluente industrial. As versões à prova de explosão estão disponíveis. As clássicas bombas C com impulsores revestidos de pá única ou pás múltiplas provaram sua eficácia ao longo dos anos. As bombas C menores são equipadas com o impulsor Flygt Nevaclog®, que possui grandes propriedades de passagem de sólidos de passagem livre. As bombas maiores têm impulsores de múltiplas pás para máxima eficiência hidráulica e resistência a obstruções.

Estudos de caso e artigos técnicos

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Saiba mais

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Saiba mais

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Saiba mais

Sewage and stormwater pump stations

UK

Storm water pump station design Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station...

Saiba mais

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Saiba mais

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Saiba mais