It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

A GODWIN ACABOU DE DEFINIR O PADRÃO. MAIS UMA VEZ.

Eficiência de bombagem melhorada. Melhor economia de combustível. Operação mais fácil. Manutenção reduzida.

Apresentando a primeira Bomba Dri-Prime® Godwin NC150S - a solução inteligente para a água.

Trabalhando com feedback dos clientes e dados de utilização de centenas de testes de campo, reinventámos, redesenhámos e modificámos a bomba Dri-Prime Godwin NC150S para torná-la mais inteligente e fornecer exatamente o que os seus trabalhos de secagem mais difíceis exigem. 

Contact us to learn more

*  Required Field

 

Supere a água com capacidades que evitam o entupimento

A água é sorrateira, aparece quando e onde quer. Mas agora pode colocá-la onde pertence com tranquilidade porque a Bomba Dri-Prime Godwin NC150S está equipada com o nosso impulsor exclusivo tecnologia N-Technology da Flygt, com autolimpeza e livre de entupimento:

  • Fácil gestão de resíduos modernos fibrosos
  • Eficiência hidráulica sustentada da tecnologia N da Flygt, utilizada há mais de 20 anos em mais de 300 000 locais
  • Economia de combustível e de energia a longo prazo
Monitorização inteligente

Monitorização inteligente para controlo em qualquer momento e em qualquer parte.

Total controlo da água a partir do escritório, do sofá ou mesmo da praia.

Pioneira na indústria, a Bomba Dri-Prime Godwin NC150S inteligente pode ser monitorizada e controlada através de qualquer smartphone, tablet ou computador de secretária, em qualquer parte do mundo, graças à Field Smart Technology (FST) da Godwin.

Imagine a tranquilidade de poder rastrear, monitorizar e comunicar com a sua bomba em tempo real, sem necessidade de enviar alguém para o local de construção para verificar se a bomba está a funcionar. Ou para a estação elevatória, a meio da noite, para verificar os níveis de combustível.

Schedule a Demo

*  Required Field

A FST funciona em integração com o nosso controlador de motor e bomba Prime Guard, e fornece informação de controlo e vital de forma pioneira: 

  • Controlo de arranque/paragem/rotações
  • Consumo/níveis de combustível
  • Monitorização de acumulação de fuligem (modelos com DPF)
  • Carga do motor
  • Códigos de aviso e de erro
  • Leituras de pressão de sucção/vácuo
  • Leituras de pressão de descarga
  • Leituras de fluxómetro
  • Monitorização de nível do poço
  • Rastrear múltiplas bombas/locais a partir de um só ecrã
Motores eficientes

FT4: Adote uma postura ecológica e economize

Emissões reduzidas, economias aumentadas: Todos ganham

Graças à conceção inteligente baseada na utilização de dados do mundo real e da engenharia avançada, os motores a diesel e os motores elétricos disponíveis na bomba Godwin NC150S Dri-Prime vão muito para além de serem ecológicos. Eles também satisfazem os seus requisitos no campo.

Mais eficiente, pela conceção:

  • Fiabilidade provada incrementada em +20%
  • Consumo de combustível reduzido em -10%
  • Tempo de assistência reduzido em -40%
  • Tecnologia de catalisador de oxidação de gasóleo (DOC)
  • Não necessita de ciclos de regeneração dispendiosos e reduz a manutenção
  • Máximo de HP disponíveis a partir dos motores a diesel
  • Garantia de 5 anos/5.000 horas (modelo de 62 hp)
Manutenção simplificada

Mais bombagem. Menos esforço.

Maior tempo de atividade, menos dores de cabeça.

Concebemos a Bomba Dri-Prime Godwin NC150S para ser inteligente também em campo.

A substituição de uma correia não-dividida demora apenas 30 minutos utilizando ferramentas manuais comuns. Um vedante de bomba mecânica tipo cartucho reduz o tempo de instalação e configuração. O vidro de inspeção tem uma localização ideal para permitir verificar com facilidade quando é necessário mudar o óleo. O diâmetro do eixo da bomba 25% maior significa uma vida útil mais longa da bomba.

Com a nova funcionalidade FST, a monitorização em tempo real alerta-o para a necessidade de manutenção preventiva, a melhor funcionalidade de melhoria de manutenção.

As novas melhorias reduzem o tempo de manutenção em 40%:

  • Substituição de correia simples em apenas 30 minutos
  • Acoplamento de acionamento de fácil libertação
  • Sistema hidráulico e válvula antirretorno de nova conceção
  • Novos vedantes mecânicos do cartucho
  • Rolamentos lubrificados

Explore a nova Godwin NC150S

0%

Download

Agende uma demonstração
+

Agende uma demonstração

Entraremos em contacto consigo para lhe mostrar como superar a água de uma forma totalmente nova.

All fields required.

*  Required Field