您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

GODWIN仅仅制定标准。再一次。

提高泵送效率。更好的燃料经济性。更容易操作。减少维护。

引进一流的Godwin NC150S Dri-Prime®泵 - 智能的用水解决方案。

凭借数百次现场测试的客户反馈和使用数据,我们重新构想并重新设计了Godwin NC150S Dri-Prime泵,使其更加智能,并能满足最严苛的排水作业的需求。 

Contact us to learn more

*  必填字段

 

防堵塞智能用水能力

水悄然无息,能在特定时间出现在特定位置。但是现在您可以放下心来,因为Godwin NC150S Dri-Prime泵采用了我们特有的自清洁Flygt N-Technology防堵塞叶轮:

  • 易于处理现代的纤维废物
  • 在20多年的时间里,采用Flygt N-Technology持续提高液压效率,总计用于300,000多个地点。
  • 长期节省燃料和能源
智能监测

实施智能监测,以随时随地进行控制。

比采用来自办公室、伏损池乃至海滩的水更为明智。

凭借Godwin现场智能技术(FST),可在世界任何地方通过智能手机、平板电脑或台式计算机来监测和控制智能Godwin NC150S Dri-Prime泵,此为业内首创。

想象一下能够实时跟踪、监测您的泵并与您的泵保持通信,无需派人到施工现场查看泵是否正在运行。或者于半夜前往提升站以检查燃料液位。

Schedule a Demo

*  必填字段

将FST与我们的Prime Guard泵和发动机控制器整合,提供前所未有的控制及至关重要的信息: 

  • 启动/停止/RPM控制
  • 燃耗/燃料液位
  • 烟灰积累监测(采用DPF的型号)
  • 发动机负荷
  • 警告和错误代码
  • 抽吸压力/真空读数
  • 排出压力读数
  • 流量计读数
  • 集水坑液位监测
  • 通过一个屏幕跟踪多台泵/多个站点
高效的发动机

FT4:环保、节能

减少排放量,增加能源节省量:共赢

凭借基于实际使用数据和先进工程技术的智能设计,Godwin NC150S Dri-Prime泵所用的柴油发动机和电动机不仅仅绿色环保,它们还能满足您在现场的需求。

在设计上更有效率:

  • 已证明可靠性增加+20%
  • 燃耗减少-10%
  • 运行时间缩短-40%
  • 柴油机氧化催化器(DOC)技术
  • 不需要昂贵的再生循环并减少维修
  • 柴油发动机最大可用马力
  • 5年 / 5000小时保用(62马力型)
合理的适用性

更强的泵送能力。耗费更少的精力

更长的正常运行时间意味着更短的困境。

我们设计的Godwin NC150S Dri-Prime泵也非常智能。

使用普通手动工具,需要30分钟来更换不可拆皮带。一种筒型、机械泵密封可减少安装和设置时间。采用放置到最佳位置的窥镜,可以很容易地判断出何时需要换油。泵轴直径增加25%意味着可延长泵的寿命。

由于我们增加了FST功能,因此实时监控会提醒您需要进行预防性维护,这是最好的服务增强功能。

增强功能可将运行时间缩短40%:

  • 更换皮带仅需30分钟
  • 便于拆除传动装置联轴器
  • 重新设计的液压装置和止回阀
  • 全新的筒型机械密封
  • 经润滑的轴承

探索新型Godwin NC150S

0%

下载

安排一次演示
+

安排一次演示

我们将保持联系,以向您展示如何以一种全新的方式来用水

All fields required.

*  必填字段