It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Der Hafen von Trelleborg eliminiert Pumpenausfälle mit integrierter Intelligenz

Der Hafen von Trelleborg eliminiert Pumpenausfälle mit integrierter Intelligenz

Seit der Installation der Xylem Lösung vor knapp drei Jahren kommt es im Hafen von Trelleborg nicht länger zu Pumpenausfällen – im Vergleich zu zwei bis drei Ausfällen pro Monat zuvor.

360x360_Trelleborg2.png

Der Hafen von Trelleborg, Skandinaviens größter Hafen für rollende Ladung, musste seine Abwasserpumpstationen modernisieren, um Überschwemmungen und Pumpenausfälle zu verhindern und ankommende Schiffe für das Einleiten von Abwasser im Hafen korrekt debitieren zu können. Die Lösung von Xylem umfasste Flygt Concertor Pumpen mit integrierter Intelligenz und Avensor, einen Cloud-basierten Alarmdienst. Die Lösung hat es dem Hafen ermöglicht, den Betrieb zu rationalisieren, Zeit und Geld zu sparen und Pumpenausfälle zu vermeiden.

Der schwedische Hafen von Trelleborg, der 85 Kilometer nördlich von Deutschland liegt, setzt auf kontinuierliche Entwicklung, hochwertigen Service und Nachhaltigkeit. In dem Hafen werden jährlich mehr als 11 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen und 1,8 Millionen Passagiere transportiert. Die zahlreichen Fährlinien des Hafens, die Travemünde, Rostock, Sassnitz in Deutschland, Świnoujście in Polen und Klaipeda in Litauen anlaufen, stellen eine effektive Verbindung zum europäischen Festland dar.

Häufige Pumpenausfälle verursachten Überschwemmungen

Die Abwasserstationen des Hafens waren früher mit älteren Pumpen ausgestattet, die häufig ausfielen. Den Serviceteams gelang es oft nicht, rechtzeitig an den Stationen sein, um die Pumpen zu reparieren, was zu Überschwemmungen führte. Außerdem konnten die alten Geräte keinen Überblick oder Einblicke in den Zustand der Stationen oder den Wartungsbedarf geben. Für den geschäftlichen Betrieb des Hafens ist es sehr wichtig, dass die Pumpstationen immer in Betrieb sind, da der Hafen Gebühren für die Entleerung der mit Abwasser und Grauwasser (bereits verbrauchtem Wasser) gefüllten Tanks der Fähren erhebt.

„Wir mussten unsere Pumpstationprobleme so schnell wie möglich lösen“, berichtet Håkan Nilsson, Service Manager im Hafen von Trelleborg. „Ich rief Xylem an, da ich wusste, dass sie großartige, qualitativ hochwertige Produkte haben.“

Leistungsanpassungen und Alarme in Echtzeit

Nach der Kontaktaufnahme mit Xylem bestand der erste Schritt des Hafens darin, Pumpen von Xylem zu mieten und die älteren auszutauschen. Da diese Lösung hervorragende Ergebnisse zeigte, entschied sich der Hafen, in eine Komplettlösung von Xylem zu investieren. Die Lösung bestand aus Flygt Concertor von Xylem, dem weltweit ersten Abwasserpumpsystem mit integrierter Intelligenz, und Avensor, der intelligenten Überwachungsplattform von Xylem.

Flygt Concertor erkennt die Bedingungen in seiner Umgebung und passt seine Leistung in Echtzeit an. Darüber hinaus ermöglicht das Pumpsystem den Stationsbetreibern Energieeinsparungen von bis zu 70 % im Vergleich zu einem herkömmlichen Pumpsystem.

Avensor ist ein digitaler, Cloud-basierter Dienst, der Alarme und datenbasierte Erkenntnisse für Pumpstationen oder andere Wasserinfrastrukturanlagen bereitstellt. Der Service umfasst die Installation eines Modems in der Pumpstation, das mit den Steuerungen und der Cloud-Lösung von Avensor kommuniziert. Dadurch ist es möglich, die Station auf Smartphones, Tablets oder Desktop-Computern aus der Ferne zu überwachen.

Avensor kann sich auch mit bestehenden SCADA-Systemen verbinden. Dadurch kommt der Hafen von Trelleborg mit einem einzigen System für alle Alarme aus. Die Benachrichtigungen werden in Echtzeit angezeigt und können direkt in der Anwendung eingesehen sowie per SMS und E-Mail versendet werden.

„Der Cloud-basierte Alarmdienst von Xylem verschafft uns einen ganz neuen Überblick“, fährt Håkan Nilsson fort. „Wir haben alles im Blick und können bei Bedarf schnell vor Ort sein.“

Mit Avensor ist der Hafen jetzt in der Lage, seine Pumpstationen zu überwachen und Statistiken über Wasserstände, Durchfluss, verbrauchte Energiemenge und Laufgeschwindigkeit der Pumpen führen. Außerdem können die Bediener sehen, wann eine Station gewartet werden muss, was für das Servicepersonal völlig neu ist. Die Statistiken werden verwendet, um den Betrieb zu rationalisieren und genau zu sehen, wie viel Abwasser Reedereien im Hafen einleiten.

Schnelle Reaktionszeiten und korrekte Servicemaßnahmen

Die neue Anlage läuft seit fast drei Jahren und hat in dieser Zeit hervorragende Ergebnisse geliefert. Durch den effizienten Überwachungsdienst von Avensor weiß der Hafen immer, was an den einzelnen Stationen passiert, und kann, falls erforderlich, schnell reagieren. Außerdem können die Betreiber den Service rechtzeitig auswerten und entsprechend planen.

„Xylem verdient ein dickes Lob dafür, dass sie die Situation so gut gemeistert haben“, findet Håkan Nilsson. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem neuen System. Guter, schneller Service ist ausgesprochen wichtig für uns, und natürlich auch eine Organisation, der wir vertrauen können.“

Der Hafen von Trelleborg wächst weiter und wird bis 2026 über viele neue Pumpstationen verfügen. Eine neue gesetzliche Vorgabe von 2021 besagt, dass Reedereien Schwarz- oder Grauwasser nicht direkt ins Meer verklappen dürfen. Dies macht es noch wichtiger, sicherzustellen, dass alle Pumpstationen im Hafen konstant auf höchstem Niveau arbeiten. Mit dem Cloud-basierten Überwachungsdienst von Xylem hat der Hafen einen vollständigen Überblick über das System und kann Ausfallzeiten verhindern, die zu Überschwemmungen oder Leckagen ins Meer führen könnten, und ist dadurch in der Lage, Leistung und Nachhaltigkeit zu verbessern.

Erfahren Sie, wie Xylem unseren Kunden hilft, deren Nachhaltigkeit zu verbessern.