It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

智能雨水泵送系统省心省钱

智能雨水泵送系统省心省钱

随着气候变化导致暴雨频发,赛莱默通过可靠、使用方便且节约成本的泵送解决方案帮助客户有效应对这一挑战。

当客户的雨水管理系统中有两个泵出现故障时,Construction EcoServices (CES)需要找到一种更高效、更便于客户维护的解决方案。于是CES选择了赛莱默的产品,包括两台带有MultiSmart控制和FlygtCloud SCADA监控系统的飞力泵。泵的尺寸较小,因此维护起来更为方便,而且系统可全面监控,让客户不仅省心省力,更能节约运营成本。

得克萨斯州东南部的暴雨是一件令人头疼的事——2017年飓风哈维席卷该地区,连续停留五天倾倒了超过60英寸(152厘米)的雨水。事实上早在2002年,Construction EcoServices (CES)就已经围绕雨水管理建立起强大的业务。

CES高级经理Stephen Thomso表示:“我们为客户提供全方位的雨水管理服务。我们通过评估风险、设计和安装雨水控制装置,真正帮助客户全面管理雨水风险,同时也为他们提供所有维护服务。”

该公司的业务主要集中在休斯敦地区,服务众多客户。许多地区的雨水控制装置必须每月检查,包括基础设施和最佳管理实践,以求尽量减少雨水的影响。

“自从被飓风哈维袭击后,各县对雨水管理提出了更严格的合规要求,例如拦污栅上的垃圾一定要清理干净、密切关注水池里的植被生长情况并确保没有凹坑。”

用于雨水径流的大型泵出现故障

在一个大型零售综合体中,CES负责为一家国家物业管理公司维护雨水控制系统。CES所管理的雨水控制系统由一个4英亩的水池组成,用于从数英亩的停车场和购物中心屋顶收集径流。水池本身通过三个大型重力自流管将雨水排入雨水泵站。

2018年,该物业管理公司的泵站出现问题。有两个长轴混流泵发生故障,只剩下另外一个泵可以运行。更糟的是,由于泵的尺寸过大,很难从泵站里拆卸下来。这些泵有31英尺(9.4米)长,不包括电机,因此要把它们拆卸下来进行维修要花费不小的费用。除此之外,CES每年都要把泵拉出来,清理沉淀物。

Thomson说:“每次把旧泵拉出来的成本约在9,000到10,000美元之间,而且需要一整天的时间。”

该站的两台泵停止运行后,Thomson想到该向谁求助。他说:“当时我们就打电话给Hahn了,我知道他们一定能帮上忙。”他所说的Hahn就是Hahn Equipment公司,这是赛莱默旗下品牌飞力在休斯敦地区的独家经销商。

Hah从事飞力泵和相关设备的销售业务已有30多年的时间。

选用短轴且具备远程监控功能的飞力泵

Hahn的Alex Rangel接到了CES打来的电话,由于立即联系了当地的飞力应用工程师Patrick X. Palacios,一同确定该选择哪款泵。该团队推荐了一套组合式解决方案,包含两台60马力的飞力LL 3300泵、一个飞力MultiSmart控制器和FlygtCloud SCADA远程监控和诊断系统。飞力LL 3300泵是紧耦合混流泵,轴更短。

飞力解决方案将用更高效的电机取代90马力的泵,同时匹配每台泵每分钟7,300加仑(27.6立方米)的流量。飞力自己制造电机,因此无需联系其他供应商。这意味着未来的维护工作更加轻松便捷。新泵的功耗也更低,尺寸更小,维护起来方便省心。

但现场的三根泵管让升级工作变得复杂了。这些管子在泵站底部以三个平行L的形状就地浇铸。雨水会在重力作用下从水池流入每个L形管子的平行腿。泵安装在每个L形管子的垂直腿中。L形管子无法移动,但对于新泵来说它们太大了。为了克服这个问题,飞力团队设计了直径更小的管子,可以安装在现有管子内部,从而配合新泵的需求。

系统被全面监控,令客户安心无忧

2018年,Hahn为CES的客户安装了这款系统。大约一年后,飞力Multismart和SCADA系统发现3号泵的运行时间非常短——这是一个尚未更换的旧泵。泵发生故障后,系统即时发现了问题。于是在2020年,Hahn和团队换掉了第三台泵。

如今,雨水泵站成为一个被完全监控、由用户控制的系统,不仅节约了成本,也令人更加放心。

Thomson说道:“我们每年仍然会把泵拉出来一次,清理沙子和沉积物。现在Hahn用更小的设备就能把新泵拉出来。每个泵站不再需要花费9,000到10,000美元,只需要一小笔维护费就可以了。如果泵需要维修,可以就地进行。”

新型飞力泵的紧凑尺寸、高效率以及与FlygtCloud SCADA的协同工作为CES的客户创造了巨大价值。

Hahn Equipment的Rangel介绍说:“借助SCADA系统,业主能够监控泵站的液位、监控停电情况,并了解运行时间。即便未来遇到飓风和山洪,业主也不用担心了。”

详细了解赛莱默的雨水泵站和泄洪解决方案。

阅读赛莱默的雨水管理完整指南(英文)。