It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
L’Isola di Boracay sceglie la disinfezione UV sostenibile per il trattamento delle acque reflue

L’Isola di Boracay sceglie la disinfezione UV sostenibile per il trattamento delle acque reflue

Una delle destinazioni più apprezzate dai turisti nelle Filippine, l’Isola di Boracay, protegge le proprie spiagge con una soluzione innovativa in grado di trattare l’effluente delle acque reflue senza ricorrere a sostanze chimiche per la clorurazione e la declorurazione, riducendo allo stesso tempo i costi energetici e di trattamento.

Boracay è una piccola isola delle Filippine famosa per le bellissime spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline. Nonostante conti una popolazione di soli 30.000 abitanti, l’isola registra più di 1 milione di visitatori all’anno e naturalmente il turismo ha pesanti ripercussioni sull’isola in termini di inquinamento delle acque e delle spiagge.

Nell’aprile 2018, il governo delle Filippine ha deciso di chiudere l’isola per 6 mesi e rinnovare sia le infrastrutture che gli impianti per proteggere l’ambiente. Il Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali ha attuato diverse misure a tutela dell’ambiente dell’isola, tra cui regolamenti più severi in materia di pulizia, depurazione delle acque e sostenibilità del turismo in generale.

Una delle riforme chiave è stata l’eliminazione del processo di clorurazione dall’impianto di depurazione dell’isola di Balabag. Boracay Island Water Company (Boracay Water), il gestore dell’impianto, ricorreva a un processo di clorurazione per disinfettare le acque reflue trattate prima che fossero scaricate in mare. Tuttavia, questo processo lasciava dei residui di cloro nell’effluente che avevano un impatto negativo sull’ambiente marino. Infatti, il cloro può reagire con determinati materiali organici presenti nell’acqua formando sottoprodotti della disinfezione come trialometani, acidi aloacetici e clorammine, che possono essere nocivi sia per l’umo che per la vita acquatica.

La ricerca di una soluzione sostenibile per il trattamento delle acque reflue

Il Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali ha imposto a Boracay Water di limitare lo scarico di cloro residuo e sottoprodotti chimici nell’effluente trattato. Inizialmente, Boracay Water aveva aggiunto un processo di declorurazione prima dello scarico dell’effluente in mare, ma realizzando presto che si trattava di una soluzione piuttosto costosa. Infatti, i prodotti necessari per la clorurazione e la declorurazione dovevano essere trasportati sull’isola con evidenti sfide sia dal punto di vista dei costi che logistiche.

Boracay Water si è quindi rivolta a Xylem alla ricerca di una soluzione migliore e per la disinfezione delle acque reflue ha deciso di utilizzare l’irraggiamento UV. In luogo dei processi di clorurazione e declorurazione è stato installato il sistema UV Wedeco LBX850e di Xylem, un sistema pressurizzato a circuito chiuso in grado di disinfettare circa 270 metri cubi d’acqua all’ora.

È il primo sistema UV installato sull’Isola di Boracay e ha immediatamente migliorato la qualità dell’effluente.

I sistemi UV Wedeco LBX di Xylem sono basati su lampade UV Ecoray ad amalgama, bassa pressione e alta potenza e zavorre. In combinazione ad impianti a potenza variabile, la tecnologia Ecoray assicura un’eccellente efficienza energetica in qualsiasi condizione operativa. In particolare, a bassa potenza, è in grado di offrire un risparmio energetico fino al 20% rispetto alle tecnologie UV esistenti.

Parametri di disinfezione soddisfatti con meno complicazioni

Da quando ha installato il sistema UV, Boracay Water ha raggiunto e superato i propri parametri di disinfezione. Il gestore non deve più affrontare la sfida logistica del trasporto di sostanze chimiche e il nuovo sistema è più facile da utilizzare e sottoporre a manutenzione. L’impianto ha ridotto significativamente i costi operativi in quanto non è più necessario acquistare prodotti chimici per la disinfezione, ma anche grazie all’efficienza energetica insita nel sistema Wedeco.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver sostituito il processo di clorurazione con l’irraggiamento UV”, afferma Jacquelyn Maquirang, Used Water Operations Manager, Boracay Island Water Company. “La soluzione di Xylem ci ha consentito di conseguire i nostri parametri di disinfezione e ridurre i costi operativi eliminando il trasporto di prodotti chimici, per non parlare del bassissimo consumo energetico del sistema Wedeco”.

“Ancora più importante, ora possiamo offrire alla nostra comunità una soluzione sostenibile per lo scarico dell’effluente delle acque reflue senza effetti negativi sull’ambiente marino”.

“Grazie alla soluzione UV di Xylem, Boracay Water ha ridotto al minimo le concentrazioni di sottoprodotti nocivi del cloro nell’effluente dell’impianto”, spiega Peer Krueger, Global Product Manager UV in Xylem. “La disinfezione UV rappresenta una soluzione di trattamento ideale per le comunità che intendono ridurre l’uso di prodotti chimici e proteggere l’ambiente”.

Le soluzioni di Xylem per un futuro sostenibile

Xylem contribuisce a realizzare un mondo più resiliente e sostenibile creando valore economico e sociale. Scaricate il Rapporto di Sostenibilità 2021 di Xylem per saperne di più.

 
Richiesta di informazioni