It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem und Idrica kooperieren, um die digitale Transformation von Wasserversorgern zu beschleunigen

Xylem und Idrica kooperieren, um die digitale Transformation von Wasserversorgern zu beschleunigen

Xylem hat sich mit Idrica zusammengetan, einem führenden Unternehmen im Bereich Wasserdatenmanagement und -analytik mit langjähriger Erfahrung im Betrieb von Wasserversorgungsunternehmen.

Xylem wird mit Idrica zusammenarbeiten, um Xylems Portfolio an digitalen Lösungen mit Idricas GoAigua-Technologie zu verbinden. Im Rahmen der Partnerschaft werden die Unternehmen eine integrierte Software- und Analyseplattform – Xylem Vue powered by GoAigua – anbieten, die es Wasser- und Abwasserversorgern ermöglicht, ihre digitalen Anlagen zu verbinden und zu verwalten und den Betrieb in einer einfachen, sicheren und ganzheitlichen Sicht zu rationalisieren.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Xylem die GoAigua-Technologie von Idrica weltweit vertreiben und eine Minderheitsbeteiligung an Idrica übernehmen. Die Unternehmen werden außerdem eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung für neue Technologien abschließen.

Making Waves sprach mit Rocio Echeverria, Vice President of Water and Energy Measurement bei Xylem, und Jaime Barba, Chief Executive Officer von Idrica, über die Partnerschaft und wie sie den Wassersektor voranbringen wird.

F. Erläutern Sie den Gedankengang hinter dieser Partnerschaft.

Rocio Echeverria: Die Partnerschaft mit Idrica unterstützt direkt die Strategie von Xylem, die Digitalisierung der globalen Wasserversorgungsunternehmen und des gesamten Wassersektors zu beschleunigen. Wir haben Xylem Vue geschaffen, um die Leistungsfähigkeit von Hardware, Software und Serviceleistungen im gesamten Portfolio von Xylem zu kombinieren. Diese Partnerschaft baut auf dieser Arbeit auf, indem sie eine herstellerunabhängige Plattform darstellt, die die Implementierung und Nutzung digitaler Lösungen vereinfacht und Versorgungsunternehmen dabei hilft, ihren Gemeinden sichere, zuverlässige und faire Dienstleistungen zu bieten.

Unabhängig davon, ob Wasserversorger mit einer oder mehreren digitalen Lösungen arbeiten, ob sie Produkte von Xylem oder unseren Wettbewerbern einsetzen, diese neue Plattform ermöglicht es ihnen, alles in ein einziges, benutzerfreundliches System zu integrieren. Durch die Zusammenführung der globalen Reichweite und des digitalen Portfolios von Xylem mit der bewährten Technologieplattform von Idrica – die von Versorgungsunternehmen für Versorgungsunternehmen entwickelt wurde – sind wir in der Lage, Wasserversorgungsunternehmen jeder Größe mit den modularen, skalierbaren Lösungen, die sie benötigen, besser zu unterstützen.

Jaime Barba: Die GoAigua-Wassermanagement-Plattform wurde über einen Zeitraum von 15 Jahren in Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen entwickelt und in mehr als 300 Wasserversorgungsunternehmen auf der ganzen Welt implementiert. Idricas Kombination aus Software- und Wasser-Knowhow verschafft uns einen außergewöhnlichen Einblick in die Bedürfnisse unserer Kunden. Jetzt wird Xylem Vue powered by GoAigua die technische Kompetenz von Xylem und Idrica (von Anlagen bis zu Analysen) und das betriebliche Wissen zusammenbringen, um ein noch stärkeres Angebot zu schaffen.

Durch die Zusammenführung der globalen Reichweite und des digitalen Portfolios von Xylem mit der bewährten Technologieplattform von Idrica – die von Versorgungsunternehmen für Versorgungsunternehmen entwickelt wurde – sind wir in der Lage, Wasserversorgungsunternehmen jeder Größe mit den modularen, skalierbaren Lösungen, die sie benötigen, besser zu bedienen. 

F. Was können Kunden erwarten?

Rocio Echeverria: Da Versorgungsunternehmen ihre digitale Transformation planen, ist dies die Plattform, die sie brauchen, um schneller voranzukommen und ihre Investitionen zu maximieren. Xylem Vue powered by GoAigua bietet Wassermanagern einen schnelleren Weg zur digitalen Integration – von der Anlagenoptimierung bis hin zur Datenerfassung, Analyse und Berichterstattung. Diese modulare, skalierbare Plattform bietet Versorgungsunternehmen einen 360-Grad-Blick, um den Betrieb zu optimieren und ihre wichtigsten Herausforderungen auf erschwingliche und nachhaltige Weise zu bewältigen. Für bestehende Kunden von Xylem wird die Plattform eine größere Konnektivität unterstützen und die Wartung und den Betrieb vereinfachen.

Jaime Barba: Die Partnerschaft ist ein weiterer Schritt nach vorn für Manager und Betreiber von Versorgungsunternehmen, die eine einfache, sichere, wasserspezifische digitale Plattform wünschen, die den betrieblichen Wert steigert.

Die Partnerschaft ist ein weiterer Schritt nach vorn für Manager und Betreiber von Versorgungsunternehmen, die eine einfache, sichere, wasserspezifische digitale Plattform wünschen, die den betrieblichen Wert steigert.

F. Wie sehen Sie die Entwicklung dieser Partnerschaft?

Jaime Barba: Idrica wurde von Fomento Urbano de Castellón S.A. gegründet, um unsere Technologie und Erfahrung im Versorgungsbetrieb weltweit zu verbreiten. Die Zusammenarbeit mit Xylem ist eine fantastische Gelegenheit, dieses Ziel durch die globale Reichweite von Xylem und seine Kundenbeziehungen in über 150 Ländern schneller zu erreichen.

Rocio Echeverria: Die Möglichkeit, die Bedürfnisse unserer Kunden bei ihrer digitalen Transformation weiterhin zu erfüllen, stellen für uns eine enorme Motivation dar. Die innovativen Lösungen, die Idrica entwickelt hat, sind das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit den tatsächlichen Nutzern. Durch unsere Partnerschaft werden wir gemeinsam neue Lösungen entwickeln und unseren Innovationstakt beschleunigen, da wir nun einen verbesserten Zugang zum Versorgungsbetrieb haben, um Lösungen in Echtzeit zu entwickeln und zu testen.