您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
赛莱默工厂回收其工艺用水

赛莱默工厂回收其工艺用水

赛莱默位于瑞典埃马布达的制造厂建造新的处理设施,利用水回用技术来确保安全用水的持续供应。

赛莱默的埃马布达工厂是世界上最大的污水泵制造厂,共1200名员工,每年生产约17万台污水泵。在厂内建造的水处理设施于2022年启用,每年可回收2000万升水。回收后的水可用于测泵池、铸造车间冷却以及机械加工过程中的切削液稀释。

在此之前,瑞典南部多年来水位低得惊人,而随着气候的变化,这种情况也会变得更糟。新的处理设施投入使用后,赛莱默将确保水的可用性不受外部因素的影响。

赛莱默欧洲地区水泵和循环泵业务高级总监Roger Sandström表示:“2018年旱灾发生后,我们的埃马布达工厂被迫停产三天,这是可以理解的,因为该市必须优先满足人们更迫切的用水需求。未来,由于气候变化,该地区的降水可能会持续减少。我们很高兴能够启动埃马布达处理厂,这将大大减少我们对地区供水的使用需求。”

采用赛莱默技术的独特水回用解决方案

该处理厂由赛莱默设计并提供相关设备,负责收集、处理、净化和回用生产用水及雨水。该工厂展示了企业如何在无需大量培训的情况下,借助赛莱默的水回用技术,用较低成本确保一流水质和稳定供水。该解决方案充分利用自然环境资源,将赛莱默的20多项技术组合成一个紧凑型系统。

当使用过的生产用水离开工厂时,首先会流经排泥池来去除较重的颗粒物,然后与雨水一起被收集到工厂附近的池塘中。当水停留在池塘中时,会经历自然沉降,通过种植的草本植物来完成生物净化。最后再使用智能的节能型飞力Concertor携创泵将池塘中的水泵送到处理厂。

进入处理厂后,水会经过氧化、絮凝、澄清、滤砂和紫外线消毒这五个处理阶段。对工厂的进水进行分析后,可以确定如何在前两个阶段正确进行化学加药。在澄清阶段,Leopold Texler斜板沉淀池用于在较小的空间内提供较大的沉淀面积,去除98%的杂质。然后,澄清后的水通过砂床过滤掉细颗粒和污染物,并去除颜色。最后,Wedeco Spektron紫外线消毒系统可以形成微生物屏障,瞬间消杀99.99%以上的病原体。

经过处理后,水会储存在一个干净的蓄水池中,然后由Lowara变频增压系统根据用水需求将其输送到工厂。该处理过程会自动运行,同时,WTW水质分析仪、智能设备控制装置和赛莱默数据采集与监控(SCADA)系统协同工作,进行实时远程监控并适时发出警报

通过水回用创造一个水安全更有保障的未来

Sandström说:“水回用技术有可能为我们所有人带来更加可持续的水资源。通过这个水处理厂,我们的目标不仅是减少我们自己的水足迹,还要激励其他人加入我们的行列,创造一个水安全更有保障的未来。我们欢迎大家来参观我们的技术,看看水处理厂是如何运行的。”

赛莱默的埃马布达工厂为社区带来了其他好处。例如,赛莱默对该设施做了精心设计,以便消防车可以在赛莱默水处理厂直接取水,无需前往市政水厂。该工厂还可以向参观者宣传有关水处理,以及不同剂量的化学药品对水质有何影响的知识。

考虑到人口增长和气候变化给供水带来的巨大压力,企业和政府需要加大力度以缓解缺水问题。自2019年以来,赛莱默已借助先进的产品和技术,帮助客户将超过70亿立方米的水回收利用。