It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Industries & Applications

Our extensive industrial and application expertise, combined with our broad offering of state-of-the-art products, enable us to deliver superior, customized solutions for a wide variety of industries and applications.

Agriculture

Agriculture

Étant un acteur d’un secteur qui consomme 70 % des ressources en eau à l’échelle mondiale, vous comprenez que la qualité, l’approvisionnement et la gestion de l’eau sont des éléments critiques de réussite. Vos bénéfices en dépendent directement, mais la santé et le bien-être de la population mondiale également. 

C’est la raison pour laquelle les agriculteurs et les producteurs s’appuient sur les systèmes de Xylem pour s’approvisionner en eau, traiter les eaux usées et les analyser, et ce, même dans les conditions les plus difficiles.

EN SAVOIR PLUS

Aquaculture

Aquaculture

Aquaculture accounts for 50 percent of the fish consumed globally. Reliance on aquaculture is expected to continue to increase, at several times the growth rate of other meat production. This growing reliance on aquaculture presents huge opportunities, but also increases risks for producers. Xylem offers processes vital to aquaculture success including disinfection of circulated water is essential to maintaining fish health, heat exchangers help maintain water temperatures within optimal ranges and a full complement of pumps.

Alimentation et boissons

Alimentation et boissons

Alors que la population mondiale ne cesse de croître, assurer sa sécurité alimentaire est un défi qui ne connaît pas les frontières. La production alimentaire est le plus grand consommateur d’eau. L’eau est donc au centre du problème. Réduire l’empreinte sur les ressources en eau de la production alimentaire est l’une des priorités du secteur de l’alimentation et des boissons. Xylem peut y contribuer en optimisant et gérant chaque étape du cycle de l’eau des installations de production. Les clients font appel à des solutions complètes de gestion du cycle de l’eau, comme les pompes Flygt à haut rendement énergétique pour transporter l’eau d’un point à l’autre de l’installation, les technologies de pointe Leopold en matière de filtration, les dispositifs de traitement biologiques Sanitaire et les systèmes de désinfection et d’oxydation Wedeco.

 

Produits pharmaceutiques

Produits pharmaceutiques

Depuis l’eau d’alimentation jusqu’au rejet final, en passant par le traitement interne pour obtenir de l’eau de qualité pharmaceutique, l’eau est un élément incontournable de l’industrie pharmaceutique. Les traitements doivent répondre aux normes des pharmacopées appropriées pour chaque utilisation prévue de l’eau. Des traitements différents sont nécessaires pour obtenir les différents niveaux de qualité d’eau pharmaceutique : l’eau purifiée (PW), l’eau hautement purifiée (HPW), l’eau la plus pure pour préparations injectables (WFI). Grâce aux procédés de traitement de Xylem, des pratiques sûres et durables en matière de gestion de l’eau peuvent être réalisées tout au long de la production jusqu’au rejet final.

Mining

Mining

Mining operations demand a lot from their water processing systems. Whether water or slurry transport, treatment for potable and process use, or treatment of domestic and process wastewater, systems must be robust, reliable and easy to operate. As a global leader in water and wastewater systems, Xylem provides a complete line of transport, treatment, and instrumentation equipment and services to simplify water management. Rental options are available for most equipment and processes. Xylem engineers and Total Care specialists can provide expert support and aftermarket services

READ MORE

Eaux usées municipales

Eaux usées municipales

Exploitant les forces que la nature utilise pour purifier les rivières et les ruisseaux (air, microbes, gravité, lumière), l’industrie des eaux usées a révolutionné les méthodes d’assainissement au bénéfice des communautés, des rivières, des ruisseaux, des lacs et des océans. S’appuyant sur son expertise et son large portefeuille de produits, Xylem évalue les besoins de ses clients et propose les bonnes solutions tout en maintenant le coût de cycle de vie au plus bas. À la sortie de l’usine, l’eau n’est plus usée. Il s’agit désormais d’une ressource d’une valeur inestimable.

Eau potable municipale

Eau potable municipale

Les services de distribution d’eau des collectivités locales ont la tâche difficile de faire plus avec moins de moyens. Il faut à la fois faire des économies d’énergie, optimiser l’utilisation de chaque goutte d’eau, mieux utiliser les ressources humaines pour maîtriser les dépenses et se conformer à des exigences plus sévères, tout en améliorant la qualité des services offerts. Xylem propose des solutions innovantes pour que les procédés et les équipements consomment peu d’énergie, peu d’eau et soient plus fiables et plus faciles à faire fonctionner.

Oil & Gas

Oil & Gas

Applications for temporary-duty dewatering pumps vary as wildly as the Oil and Gas industry does. Godwin and Flygt dewatering products are up to the task, thanks to the extensive support and engineering teams backing them.

;