It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

À propos de Sanitaire

Sanitaire est le leader mondial des technologies d'aération diffuse et de traitement biologique avancé. À partir de 1967, les produits Sanitaire ont été utilisés pour créer des solutions innovantes de traitement des eaux usées pour les applications de traitement des eaux usées municipales et industrielles. Les équipements et technologies de sanitaire sont la norme de l'industrie et ont été installés dans des milliers de communautés et d'industries à travers le monde.

Fondée en 1967, la marque Xylem Sanitaire fournit des solutions de traitement biologique des eaux usées pour les applications municipales et industrielles. Sanitaire propose une offre complète comprenant l'aération diffuse, les fossés d'oxydation, les bioréacteurs à membrane (MBR), les réacteurs séquentiels séquentiels (SBR), les filtres à tambour et les contrôles de pointe qui permettent des opérations efficaces. 

Sanitaire est considéré comme une marque leader dans l'aération diffuse, qui est un processus qui introduit de l'air dans un liquide, fournissant un environnement aérobie pour la dégradation de la matière organique. La large gamme de diffuseurs, notamment les diffuseurs à membrane, en céramique et à grosses bulles, a fait ses preuves, avec plus de 22 millions d’unités installées dans le monde. La vaste expertise des applications de Xylem est disponible pour garantir que le bon produit est sélectionné et que la conception est optimisée pour une fiabilité à long terme et un faible coût de propriété. 

Les systèmes d'aération à large bande Sanitaire sont utilisés dans des applications comme les chambres à grains et les boues nécessitant des systèmes sans engorgement et sans entretien.

La fosse d’oxydation Sanitaire Bioloop de Xylem bénéficie de plusieurs atouts. Grâce à l’aération par diffuseur de Sanitaire, à l’agitateur submersible Flygt, à l’application générale du processus et à l’instrumentation et au contrôle du processus dans les applications nouvelles et les mises à niveau, elle offre un rendement énergétique augmenté de 50 %. Elle conserve aussi ses capacités d’adaptation à des conditions de débit et de charge très diversifiées. 

Le procédé Sanitaire MBR de Xylem associe l’aération diffusée par Sanitaire, le mélange et les pompes submersibles Flygt, l’instrumentation WTW et MJK, ainsi qu’une connaissance unique des processus avec les produits à membrane Tier 1 disponibles sur le marché. Grâce à cette conception biologique flexible et à l'élimination complète des matières en suspension de l'eau traitée par les membranes d'ultrafiltration, la qualité des effluents est supérieure pour répondre aux exigences de rejet. 

Le système SBR perfectionné ICEAS est un système de traitement biologique à débit continu qui procure de nombreux avantages comparés aux traitements de boues activées classiques et autres SBR. Il réunit le traitement, l'aération, la décantation et le contrôle dans une seule cuve de traitement. Entièrement automatisé, il intègre un système d’aération, des soufflantes, des pompes, des agitateurs, des décanteurs d’effluents, des équipements de surveillance et de contrôle ainsi qu’un système complet de contrôle du processus.

L'optimiseur de performance des processus OSCAR de Sanitaire fournit une mesure et un contrôle en temps réel du processus de traitement des eaux usées pour optimiser les opérations. Combinant la capacité de surveillance des sondes et des systèmes de contrôle les plus avancés pour l'aération et le temps de rétention des solides (SRT), OSCAR réduit la consommation d'énergie tout en stabilisant le processus de traitement et en maintenant la qualité des effluents. 

;