It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Sobre a Sanitaire

A Sanitaire é o líder mundial na aeração de difusão e nas tecnologias avançadas de tratamento biológico. Desde 1967 que os produtos Sanitaire têm sido utilizados para criar soluções inovadores de tratamento de água desperdiçada para aplicações municipais e industriais. Os equipamentos e tecnologias Sanitaire são padrão na indústria e encontram-se instalados em milhares de comunidades e indústrias em todo o mundo.

Criada em 1967, a marca Sanitaire da Xylem fornece soluções de tratamento biológico de água desperdiçada para aplicações municipais e industriais. A Sanitaire disponibiliza uma ampla oferta que inclui a de difusão, canais de oxidação, bioreatores de membrana (MBR), reatores de lote de sequenciamento (SBR), filtros de tambor e controlos tecnologicamente avançados que gerem as operações de forma eficiente. 

A Sanitaire é vista como uma marca líder na aeração de difusão, que é um processo que introduz ar num líquido, fornecendo um ambiente aeróbico para degradação de matéria orgânica. A ampla seleção de difusores disponíveis, incluindo de membrana, cerâmica e de bolhas grossas tem sido comprovada ao longo do tempo com mais de 22 milhões de unidades instaladas en todo o mundo. A ampla experiência de aplicações da Xylem está disponível para garantir que o produto certo é selecionado e que a conceção é otimizada para uma fiabilidade de longo prazo e um baixo custo de propriedade. 

Os sistemas de aeração de banda larga Sanitaire são utilizados em aplicações como câmaras de grãos e lamas que necessitam de sistemas não suscetíveis a obstruções e sem manutenção.

Combinando a aeração de difusão da Sanitaire, a aplicação de processo geral e de mistura submersível da Flygt, bem como a instrumentação e controlo de processo em aplicações novas e de adaptação, os canais de oxidação Sanitaire da Xylem disponibiliza uma eficiência de energia até 50% melhor, ao mesmo tempo que se mantém adaptável a uma vasta gama de condições de fluxo e de carga. 

O processo Sanitaire MBR da Xylem combina a aeração de difusão Sanitaire, as bombas e mistura submersível Flygt, a instrumentação WTW e MJK e o conhecimento de processo único com produtos de membrana de Nível 1 disponíveis no mercado. O resultado desta conceção biológica flexível e da remoção completa dos sólidos suspensos da água tratada pelas membranas de ultrafiltragem, é uma qualidade de efluente superior para satisfazer os requisitos de descarga. 

O Sanitaire ICEAS Advanced SBR é um sistema de tratamento biológico de fluxo contínuo que fornece múltiplas vantagens versus lamas ativadas convencionais e outros SBRs, disponibilizando processo, aeração, decantação e controlo num reservatório de tratamento simples. Totalmente automatizado, inclui uma conceção de processo completamente integrada que consiste do sistema de aeração, ventiladores, bombas, misturadores, decantadores de efluentes, equipamento de monitorização e controlo e um sistema completo de controlo do processo.

O otimizador de desempenho do processo Sanitaire OSCAR disponibiliza medição e controlo do processo de água desperdiçada em tempo real para otimizar as operações. Combinando a capacidade de monitorização das sondas mais avançadas e dos sistemas de controle para aeração e Tempo de retenção de sólidos (SRT), o OSCAR reduz o consumo de energia ao mesmo tempo que estabiliza o processo de tratamento e que mantém a qualidade do efluente. 

;