Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Sobre a Sanitaire

A Sanitaire é o líder mundial na aeração de difusão e nas tecnologias avançadas de tratamento biológico. Desde 1967 que os produtos Sanitaire têm sido utilizados para criar soluções inovadores de tratamento de água desperdiçada para aplicações municipais e industriais. Os equipamentos e tecnologias Sanitaire são padrão na indústria e encontram-se instalados em milhares de comunidades e indústrias em todo o mundo.

Criada em 1967, a marca Sanitaire da Xylem fornece soluções de tratamento biológico de água desperdiçada para aplicações municipais e industriais. A Sanitaire disponibiliza uma ampla oferta que inclui a de difusão, canais de oxidação, bioreatores de membrana (MBR), reatores de lote de sequenciamento (SBR), filtros de tambor e controlos tecnologicamente avançados que gerem as operações de forma eficiente. 

A Sanitaire é vista como uma marca líder na aeração de difusão, que é um processo que introduz ar num líquido, fornecendo um ambiente aeróbico para degradação de matéria orgânica. A ampla seleção de difusores disponíveis, incluindo de membrana, cerâmica e de bolhas grossas tem sido comprovada ao longo do tempo com mais de 22 milhões de unidades instaladas en todo o mundo. A ampla experiência de aplicações da Xylem está disponível para garantir que o produto certo é selecionado e que a conceção é otimizada para uma fiabilidade de longo prazo e um baixo custo de propriedade. 

Os sistemas de aeração de banda larga Sanitaire são utilizados em aplicações como câmaras de grãos e lamas que necessitam de sistemas não suscetíveis a obstruções e sem manutenção.

Combinando a aeração de difusão da Sanitaire, a aplicação de processo geral e de mistura submersível da Flygt, bem como a instrumentação e controlo de processo em aplicações novas e de adaptação, os canais de oxidação Sanitaire da Xylem disponibiliza uma eficiência de energia até 50% melhor, ao mesmo tempo que se mantém adaptável a uma vasta gama de condições de fluxo e de carga. 

O processo Sanitaire MBR da Xylem combina a aeração de difusão Sanitaire, as bombas e mistura submersível Flygt, a instrumentação WTW e MJK e o conhecimento de processo único com produtos de membrana de Nível 1 disponíveis no mercado. O resultado desta conceção biológica flexível e da remoção completa dos sólidos suspensos da água tratada pelas membranas de ultrafiltragem, é uma qualidade de efluente superior para satisfazer os requisitos de descarga. 

O Sanitaire ICEAS Advanced SBR é um sistema de tratamento biológico de fluxo contínuo que fornece múltiplas vantagens versus lamas ativadas convencionais e outros SBRs, disponibilizando processo, aeração, decantação e controlo num reservatório de tratamento simples. Totalmente automatizado, inclui uma conceção de processo completamente integrada que consiste do sistema de aeração, ventiladores, bombas, misturadores, decantadores de efluentes, equipamento de monitorização e controlo e um sistema completo de controlo do processo.

O otimizador de desempenho do processo Sanitaire OSCAR disponibiliza medição e controlo do processo de água desperdiçada em tempo real para otimizar as operações. Combinando a capacidade de monitorização das sondas mais avançadas e dos sistemas de controle para aeração e Tempo de retenção de sólidos (SRT), o OSCAR reduz o consumo de energia ao mesmo tempo que estabiliza o processo de tratamento e que mantém a qualidade do efluente. 

;