It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
Nuove pompe per l’acqua di Bristol e riduzione del 10% del consumo energetico

Nuove pompe per l’acqua di Bristol e riduzione del 10% del consumo energetico

La città di Bristol, Inghilterra, riceve quasi la metà dell’acqua potabile dal Fiume Severn, attraverso il Gloucester and Sharpness Canal. Le nuove pompe a colonna Flygt di Xylem trasportano una media di 100 milioni di litri d’acqua al giorno, riducendo allo stesso tempo il consumo energetico e le emissioni di CO2.

Le pompe a colonna ai Gloucester Docks sono fondamentali per gestire i livelli delle acque nel Gloucester and Sharpness Canal e rifornire d’acqua la città di Bristol. Tuttavia, le pompe esistenti si avvicinavano al termine della loro vita utile e mantenerle in servizio avrebbe significato una considerevole perdita di tempo e denaro, in quanto avrebbero dovuto essere rimosse dalle loro posizioni e ispezionate manualmente.

L’azienda responsabile del canale, The Canal & Rivers Trust, ha quindi deciso di sostituire le vecchie pompe nell’ambito di un’iniziativa più ampia volta anche a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2, oltre a migliorare il monitoraggio dell’acqua. La sostituzione delle pompe è stata affidata a Xylem con l’obiettivo sia di ridurre al minimo i disagi nell’area che di assicurare la continuità di erogazione dell’acqua potabile ai 300.000 residenti di Bristol.

Il progetto è stato finanziato in parte da People’s Postcode Lottery, nell’ambito della propria iniziativa Postcode Climate Challenge.

L’installazione di pompe efficienti dal punto di vista energetico

Xylem ha collaborato al progetto fin dall’inizio, analizzando i requisiti specifici del sito e scegliendo le pompe e i sistemi di controllo più appropriati per le esigenze di The Canal & Rivers Trust.

Il progetto ha previsto in particolare l’installazione di quattro nuove pompe a colonna personalizzate Flygt ai Gloucester Docks, che sono state installate in più di tre fasi dal 2021 al 2023 per ridurre al minimo i disagi.

Le pompe a colonna Flygt hanno un peso di oltre 3 tonnellate metriche e sono in grado di riempire una piscina olimpionica in 21 minuti. Per l’installazione di ogni pompa si è resa necessaria un’autogru con una portata di 40-tonnellate metriche.

“Le nuove pompe Flygt sono estremamente efficienti, hanno un livello di resilienza elevato e sono state progettate per la massima facilità di manutenzione, incrementandone la sostenibilità e assicurando una vita utile di oltre 20 anni”, afferma Ian Bull, Regional Account Manager, Industry and Infrastructure in Xylem. “Le pompe sono gestite da un sistema di monitoraggio all’avanguardia che consente a Trust di controllare costantemente i livelli delle acque nel canale”.

Xylem ha fornito direttamente sul campo anche le altre attrezzature necessarie per il controllo e il monitoraggio remoto dell’intero impianto.

Riduzione del 10% del consumo energetico

Xylem ha offerto a The Canal & Rivers Trust una soluzione veramente completa e per la gestione del progetto dall’inizio alla fine ha fatto leva sia sui propri prodotti che su tutta l’esperienza della propria organizzazione. Il progetto è stato coordinato alla perfezione con il pieno rispetto sia dei tempi che del budget del cliente.

Le prime quattro pompe a colonna Flygt installate da Xylem sono in grado di prelevare una media di 100 milioni di litri d’acqua al giorno dal fiume e riversarle nel Gloucester and Sharpness Canal in modo da mantenere stabili i livelli delle acque e assicurare sempre le forniture d’acqua potabile ai residenti di Bristol.

Inoltre, grazie all’uso di motori efficienti dal punto di vista energetico e giranti speciali sono state ridotte le emissioni di CO2 e le pompe hanno abbattuto il consumo di elettricità per la stazione di pompaggio del 10% circa. Poiché le pompe possono essere controllate dal software SCADA di Trust si è ridotta anche la necessità di interventi e ispezioni in loco, consentendo a Trust di ridurre i costi di manutenzione.

“L’acqua viene pompata dal Severn nel canale fin dal 1834 e le nuove pompe sono soltanto l’ultimo dei nostri sforzi per continuare a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2 assicurando al contempo la distribuzione di centinaia di milioni di litri d’acqua alla settimana”, afferma Nigel Taylor, Senior Maintenance Engineer di The Canal & River Trust.

“Il lavoro svolto da Xylem per questo progetto è un ottimo esempio di offerta veramente completa per il cliente – dal design personalizzato delle attrezzature di pompaggio in funzione delle nostre specifiche esatte all’ìnstallazione, alla messa in servizio e infine alla preziosissima assistenza post-vendita”.