It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Une petite municipalité réalise des économies de 3 000 € et réduit ses émissions de CO₂ de 7,5 tonnes par an en remplaçant une ancienne pompe

Un examen approfondi de l’efficacité des anciennes pompes dans des installations pleinement opérationnelles peut générer d’importants bénéfices en matière de coûts et de réduction des émissions de CO₂, comme le démontre le cas de la municipalité de Lichtenau. En remplaçant une pompe ancienne par une version à vitesse variable, la consommation d’énergie a été réduite d’environ 40 %.

Lichtenau est une petite municipalité de 3 600 habitants. Le réseau d’eau local fournit chaque année 170 000 m³ d’eau à 1 300 foyers. L’entreprise Augustin, basée à Gunzenhausen et partenaire commercial et technique de Lowara, accompagne la municipalité depuis de nombreuses années en fournissant des conseils et en proposant des solutions de pompage plus économiques et innovantes grâce au savoir-faire Lowara.

Des collaborations comme celle-ci démontrent que même les petits exploitants de services de l’eau peuvent réaliser des économies significatives grâce à la technologie Lowara.
À Lichtenau, la pompe utilisée pour remplir un réservoir surélevé est tombée en panne et devait être remplacée. L’ancienne pompe en fonte avait fonctionné pendant 45 ans, avec un débit de 64 m³/h, une hauteur manométrique de 60 m et une consommation de 21,73 kW.

Augustin a recommandé une pompe verticale multicellulaire de la série SV, modèle SVH6602F110T, équipée d’un moteur de 11 kW et offrant un débit supérieur à celui de la pompe précédente (qui disposait d’un moteur de 18,5 kW). Bien que l’exploitant du service de l’eau ait été initialement sceptique, un test pratique a montré que la nouvelle pompe fournissait effectivement de meilleures performances avec une consommation énergétique inférieure.
Le variateur de fréquence intégré permet d’ajuster facilement le débit afin de l’aligner sur celui des autres pompes du système.

La pompe installée fonctionne parfaitement depuis plus de deux ans et un audit récent, réalisé à capacité identique, a mesuré une consommation de seulement 13,39 kW/h, soit une économie de 8,34 kW/h par rapport à l’ancienne pompe en fonte. Cela correspond à une réduction de 39 %.
Après environ 5 827 heures de fonctionnement, la pompe a consommé moins de 48 597 kWh.

En tenant compte d’un coût de l’énergie de 0,18 €/kWh, l’économie totale s’élève à 8 748 €. D’un point de vue environnemental, les émissions ont été réduites de plus de 7 500 kg de CO₂ par an, plaçant Lichtenau bien en dessous de la moyenne nationale.