It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Água inteligente: soluções de tratamento de águas residuais

Água inteligente: soluções de tratamento de águas residuais

Ao usar tecnologias inteligentes da água, as estações de tratamento de águas residuais podem otimizar processos e reduzir consideravelmente o consumo de energia. Saiba como duas estações de tratamento reduziram o consumo de energia em mais de 90% usando equipamento inteligente e monitoramento em tempo real.

As empresas públicas de água enfrentam uma série de desafios diários e de longo prazo ao tratar águas residuais. Elas precisam garantir que seu equipamento opere com eficiência, otimize o consumo de energia e cumpra as exigências normativas e de geração de relatórios. Tudo isso com orçamentos e recursos limitados.

As soluções inteligentes para a água oferecem novas formas de lidar com desafios e oportunidades das águas residuais. Uma forma pela qual as estações de águas residuais podem começar a usar tecnologias inteligentes da água é com equipamento inteligente que se auto-otimiza, como misturadores e bombas.

A próxima etapa pode ser conectar o equipamento inteligente a sensores e redes sem fio. Isso permite que os operadores gerenciem o tratamento em tempo real, o que apoia tanto sua tomada de decisões como a conformidade normativa.

As estações de tratamento de águas residuais também podem analisar todos os dados que coletam usando algoritmos avançados. Esse tipo de soluções digitais permite que o sistema ajuste automaticamente o processo de tratamento para otimizar o equipamento, o consumo de energia e os recursos.

Tecnologias inteligentes da água da Xylem para tratamento de águas residuais

A Xylem criou equipamentos inteligentes para águas residuais que podem oferecer resultados rápidos. O misturador Flygt 4220, por exemplo, é o único que tem um acionamento de frequência variável integrado. Esses controles avançados permitem que o misturador ajuste a propulsão e o consumo de energia com base na mudança das condições. Eles também proporcionam uma comunicação contínua com o operador. O misturador pode ser facilmente controlado remotamente pelos operadores, por outros sistemas, como o SCADA, ou por controladores de sistema via ModBus.

As empresas públicas de água também podem reduzir consideravelmente o consumo de energia usando o sistema OSCAR da Xylem com o controlador DINO. Esse sistema ajusta automaticamente o tempo de aeração necessário no digestor com base nas leituras de potássio. O controlador DINO alterna condições aeróbicas, anóxicas e anaeróbicas no digestor para otimizar o tratamento total de nitrogênio e fósforo, ao mesmo tempo em que minimiza o consumo de energia.

Caso: Município de Albion, estado de Michigan

Misturador inteligente reduz consumo de energia em 92%

Desafio:Uma estação de águas residuais de Albion queria ver como a otimização da mistura poderia afetar outros aspectos de seu processo de tratamento. A estação tem um processo de lodo ativado convencional, com dois sistemas paralelos. Os operadores queriam testar como a modulação das velocidades de mistura reduziria o oxigênio dissolvido, o que poderia melhorar a remoção de fósforo biológico e permitir que a estação reduzisse o uso de produtos químicos e energia.

Solução e resultados:O misturador Flygt 4220 da Xylem foi colocado em um tanque anóxico, em lugar de um misturador compacto que consumia 1,3 kW continuamente. No início, o novo misturador consumiu 0,53 kW para produzir a mesma propulsão que o misturador original produzia com 1,3 kW. Ao final do teste, a estação observou que o misturador Flygt podia consumir 0,10 kW e ainda fornecer uma mistura suficiente, o que equivalia a 8% do consumo de energia do misturador antigo. Saiba mais.

Caso: Estação de tratamento de águas residuais de Green Lake

Sistema inteligente reduz consumo de energia em 95%

Desafio:A estação de tratamento de Green Lake estava enfrentando o aumento dos custos operacionais devido à subida dos preços da energia e dos produtos químicos usados, assim como devido a limites mais estritos de licença de efluentes. Para superar esses desafios, um estudo avançado de controle do processo foi realizado em um digestor aeróbico na estação.

Solução e resultados: O digestor aeróbico, equipado com o sistema OSCAR e o controlador DINO da Xylem, reduziu as quantidades de nitrogênio e fósforo devolvidos ao processo principal de tratamento em mais de 90%. A solução também reduziu o consumo de energia em mais de 95%. Saiba mais.

by Chad Henderson