It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem firar sin fyramiljonte Flygt-pump

Xylem har producerat fyra miljoner avloppspumpar av märket Flygt vid sin toppmoderna tillverkningsanläggning i Sverige. Xylem är den första internationella pumptillverkaren som har producerat så många avloppspumpar i en och samma fabrik. Så hur mycket vatten skulle fyra miljoner pumpar kunna pumpa på en sekund? Klicka på vår infografik så får du se!

 

Flygt_InfoGraphic_v4-01-130x300.jpg

Den fyramiljonte Flygt-avloppspumpen ska bidra till att effektivisera driften i den centrala pumpstationen vid Azaibah i Muskat, Oman. Stationen pumpar avloppsvatten till reningsverket i Al Ansab åtta kilometer bort.

För att markera denna milstolpe och fira att företaget tillverkat fyra miljoner pumpar anordnade Xylem en särskild tillställning vid Emmabodafabriken i Sverige. Bland de närvarande gästerna fanns Saud Salim Ambusaidy, underhållschef vid Haya Water i Oman, och Mustafa Bawab, administrativ chef hos distributören Gulf Development and Construction (INMA) LLC.

– Att fyra miljoner avloppspumpar har tillverkats i denna fabrik vittnar om det fantastiska arv som Xylems varumärke Flygt bär på och den enorma betydelse som det har haft och fortfarande har för arbetet med att lösa vattenfrågorna i världen, sade Ambusaidy.

Xylem-four-million-300x200.jpg

– Den centrala pumpstationen spelar en avgörande roll för avloppssystemet i Oman. Vi behöver tillförlitliga och robusta pumpar för att garantera att vi har driftsäkra system. Sedan 2006 har vi det, tack vare Xylem. Och vi är övertygade om att företaget kommer att fortsätta göra en effektiv vattendrift möjlig även i framtiden, fortsatte Ambusaidy.

Ett hundraårigt arv

Xylems varumärke Flygt har ett hundraårigt arv av innovation inom pumpsystem. Under varumärket har bland annat de första dränkbara pumparna utvecklats, det igensättningsfria N-pumphjulet konstruerats och en slitstark hydraulik producerats. Den allra första Flygt-pumpen tillverkades vid Xylems fabrik i Emmaboda. Xylems Flygt-pumpar produceras även vid tillverkningsanläggningar i andra delar av världen, som Kina, Indien, USA och Argentina.

Företaget använder sin expertis och teknik till att lösa komplexa vattenutmaningar i världen, som att leda bort vattnet i det översvämmade New York och New Jersey efter orkanen Sandy, förse flygplatsen Heathrow med energisnåla avloppspumpsystem och förhindra att centrala Kuala Lumpur översvämmas.

 

Xylem-pump-ceremony_4-300x200.jpg

Den fyramiljonte pumpen är på 500 kilowatt, är 2,85 meter hög, väger 5 300 kilo och har en pumpningskapacitet på 500 liter per sekund vid en lyfthöjd på 66,9 meter. Den är utrustad med Flygts toppmoderna övervakningssystem för kontroll av driftsäkerhet och pumpdata. När de befintliga Flygt-pumparna i den centrala pumpstationen är i behov av rutinunderhåll kommer den fyramiljonte pumpen att se till att denna viktiga pumpstation kan fortsätta gå effektivt.

– Som den första dränkbara avloppspumpen förändrade Flygt-pumpen avloppsindustrin. Vi har sedan dess fortsatt bidra med innovationer. Vi är mycket stolta över varumärkets rika arv. Den här fyramiljonte Flygt-avloppspumpen kommer att få stor betydelse i upprätthållandet av en hållbar miljö i Oman, sade Tomas Brannemo, Senior Vice President och transportchef på Xylem.

————

Om Haya Water

Haya Water är ett statligt bolag som bildades 2002 för att bygga och driva avloppsvattensinfrastrukturen i Muskat, huvudstaden i sultanatet Oman. Sedan 2012 har Haya Water ansvaret för alla avloppsvattenanläggningar i Oman.

Xylem är den tillverkare och leverantör som Haya Water väljer i första hand. Pumpar och omrörare från Flygt bidrar till en smidig drift vid så gott som alla Haya Waters anläggningar.

efter Simon