It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Fin du colmatage pour une station autrichienne grâce à Flygt Concertor

Fin du colmatage pour une station autrichienne grâce à Flygt Concertor

Grâce à Flygt Concertor, le premier système de pompage intelligent au monde, le colmatage n’est plus qu’un mauvais souvenir pour la station de pompage des eaux usées de Stierberg qui a également réalisé 5 400 euros d’économies en seulement neuf mois. Avant cet essai qui a duré six mois, les pompes se colmataient au moins une fois par semaine. Découvrez comment Flygt Concertor a résolu ce problème.

La station de pompage des eaux usées de Stierberg rencontrait des problèmes de colmatage importants en raison de la quantité élevée de débris présents dans les eaux usées. La station se trouve dans une zone appelée Reinhalteverband Mühltal & Region Böhmerwald, au nord de l’Autriche.

Les colmatages étaient devenus tellement fréquents que l’exploitant devait déboucher les pompes au moins une fois par semaine. Pour résoudre le problème, RHV Mühltal a accepté de tester le système Flygt Concertor de Xylem avec intelligence intégrée. Les résultats impressionnants ont été immédiats.

Un nombre record de colmatages dans la région

RHV Mühltal est le plus grand service de gestion des eaux usées du nord de l’Autriche. Il s’occupe de vingt-quatre municipalités dans la zone Reinhalteverband Mühltal & Region Böhmerwald. Avec une capacité de 80 m3 par jour, la station de pompage de Stierberg est l’une des plus petites stations gérées par la société. Pourtant, malgré ce volume assez faible, l’installation posait beaucoup de problèmes à RHV Mühltal puisque le colmatage y était plus fréquent que dans n’importe quelle autre station de la région.

La plus grande difficulté était la prise en charge de la quantité élevée de débris entrant dans le réseau d’égouts, par exemple les lingettes humides, les fibres et les solides. Les lingettes humides sont faites en matériau non tissé qui, en raison de ses propriétés particulières, est plus difficile à détruire que les mouchoirs en tissu classique.

Ainsi, les lingettes s’entortillent pour former des tresses épaisses et résistantes qui s’enroulent autour de l’aube de la roue des pompes, bouchant ainsi l’ensemble du réseau d’eaux usées. De plus, les objets solides et les autres matériaux se coincent sur les bords d’attaque de l’aube et glissent vers l’orifice d’aspiration, entraînant là aussi des blocages.

Un système de pompage intelligent qui s’adapte aux conditions

Flygt Concertor eliminates clogging at Austrian pumping station1.jpg

Afin de réduire le colmatage chronique et d’obtenir un pompage fiable et continu, le système Flygt Concertor de Xylem a été installé à la station de Stierberg en décembre 2016. Le système de pompage a fonctionné sans interruption tout au long des six mois de la période d’essai.

« À Stierberg, le colmatage était devenu un problème majeur, affirme Klaus Pfleger, directeur général de RHV Mühltal. De plus, les débris présents dans les eaux usées usaient les roues des pompes qui devaient donc être remplacées tous les deux ans. Nous avons été soulagés d’apprendre qu’il existait une solution capable de supprimer le colmatage et d’améliorer le rendement de l’installation. »

Flygt Concertor est un système de pompage avec intelligence intégrée qui analyse les conditions de pompage et l’environnement, adapte ses performances en temps réel et transmet des données aux exploitants des stations de pompage. Il intègre des fonctions de nettoyage de la fosse, de la tuyauterie et de la pompe qui, associées à l’hydraulique « Adaptive N », préviennent, détectent et résolvent efficacement les problèmes de colmatage.

Les interventions de maintenance régulières ne sont plus nécessaires

Au cours de la période d’essai de six mois, aucun colmatage n’a été signalé. Cet essai fut une telle réussite que Flygt Concertor a été définitivement installé à Stierberg en juin 2017. Depuis l’installation, le système fonctionne sans interruption et il a permis de réaliser des économies importantes puisque les interventions de maintenance régulières ne sont plus nécessaires. Après neuf mois de fonctionnement de Concertor, RHV Mühltal estimait avoir économisé 5 400 € en frais de maintenance, et la pompe continuait de fonctionner sans problème.

« Depuis l’installation de Flygt Concertor à Stierberg, nous avons remarqué que le rendement de la station de pompage avait considérablement augmenté, affirme M. Pfleger. Grâce au système SCADA de Flygt, nous contrôlons entièrement les opérations. Nous pouvons surveiller le système de pompage et détecter rapidement les problèmes éventuels. Nous avons désormais la possibilité d’adapter les opérations de pompage en fonction des données en temps réel et des informations enregistrées, c’est pourquoi l’usure des roues a beaucoup diminué. »

par Chad Henderson