It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Xylem installe une barrière UV contre le Cryptosporidium en Floride

Xylem installe une barrière UV contre le Cryptosporidium en Floride

Une station de traitement située en Floride sera bientôt la première de l’État à disposer d’une barrière UV contre le Cryptosporidium. Xylem fournira son système de désinfection UV Wedeco LBX afin de protéger les habitants de West Palm Beach contre le Cryptosporidium.

Ce parasite est la principale cause de maladies hydriques aux États-Unis où il touche chaque année près de 750 000 personnes chez qui il peut provoquer des symptômes graves. Le Cryptosporidium résiste au chlore, mais il est facilement désactivé par une faible dose d’ultraviolets (UV), c’est pourquoi de nombreux exploitants de stations de traitement de l’eau se tournent vers la désinfection UV afin d’acheminer une eau potable sûre à leurs collectivités.

Produisant actuellement 47 millions de gallons par jour (MGD – million gallons per day) (178 millions de litres), la station de West Palm Beach traite l’eau extraite de l’East Clear Lake pour la rendre potable. Cette eau est ensuite consommée par les habitants de la ville et des communautés alentour, notamment par un certain nombre d’établissements médicaux essentiels. Lorsque l’important projet de modernisation en cours sera terminé, l’usine acheminera de l’eau potable à plus de 110 000 personnes, avec une capacité maximale de traitement de 50 MGD.

Les avantages de la désinfection UV dans le traitement de l’eau

L’ajout du système de désinfection UV Wedeco LBX renforcera la protection contre le Cryptosporidium en apportant une barrière supplémentaire contre les pathogènes. Il améliorera la sécurité, la fiabilité et la qualité de l’eau produite par la ville. En outre, grâce à ce système de désinfection UV rentable et peu gourmand en énergie, l’usine sera moins dépendante du chlore, ce qui aura un impact positif sur l’environnement.

La désinfection UV constitue un moyen écologique de remplacer la désinfection chimique utilisant par exemple le chlore qui peut créer des sous-produits nocifs. Xylem fournira six systèmes de désinfection UV Wedeco LBX 1500e, installés en parallèle. Conçu pour les stations d’épuration, les applications industrielles et les installations de recyclage de l’eau de moyenne et grande taille, le système UV Wedeco LBX de Xylem est le premier système UV en réceptacle fermé, équipé de lampes à amalgame basse pression ultra performantes, à être déclaré conforme au titre 22 par la division de l’eau portable du California State Water Resources Control Board.

Le système de désinfection UV présentant le plus faible coût du cycle de vie

Les systèmes de désinfection UV Wedeco LBX 1500e de Xylem, spécifiquement conçu pour éliminer 4 log de Cryptosporidium, ont été choisis par West Palm Beach car ils offraient le plus faible coût du cycle de vie. Cela s’explique principalement par l’efficacité énergétique des lampes Ecoray basse pression ultra performantes de Wedeco et par la perte de charge relativement faible des réacteurs UV.

« Xylem s’efforce d’aider ses clients à créer des infrastructures de l’eau résilientes qui garantissent un approvisionnement continu et fiable du grand public en eau potable dans toutes les conditions, explique David Tomowich, directeur technico-commercial Wedeco, chez Xylem. Alors que partout aux États-Unis, les entreprises chargées de l’approvisionnement en eau potable cherchent à mieux protéger leurs ressources contre le Cryptosporidium, nous sommes ravis de soutenir ces efforts grâce à nos solutions de désinfection UV fiables, durables et rentables. »

Les travaux de la station de West Palm Beach ont commencé en 2016, et l’usine devrait être mise en service en 2018.

by Chad Henderson