Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Ative o modo de alto contraste
Xylem instala a 1ª barreira contra cryptosporidium por UV da Flórida

Xylem instala a 1ª barreira contra cryptosporidium por UV da Flórida

Em breve, uma estação de tratamento de água da Flórida será a primeira do estado a usar uma barreira contra o cryptosporidium. A Xylem fornecerá seu avançado sistema de desinfecção por UV, o Wedeco LBX Series, para a proteção contra o cryptosporidium em West Palm Beach.

O cryptosporidium é a principal causa de surtos de doenças causadas pela água nos EUA, impactando quase 750 mil pessoas todos os anos, com potenciais sintomas graves. Como o parasita cryptosporidium resistente ao cloro é facilmente neutralizado com uma dose de baixa de ultravioleta (UV), os operadores de várias estações de água potável estão procurando a desinfecção por UV para fornecer água potável segura para as comunidades.

Produzindo atualmente 47 milhões de galões de água por dia (MGD) (178 milhões de litros), a estação de tratamento de água de West Palm Beach trata a água do East Clear Lake para uso potável das comunidades da cidade e dos arredores, incluindo diversas instalações médicas essenciais. Quando o enorme projeto de modernização estiver concluído, a estação atenderá mais de 110 mil pessoas, com uma capacidade máxima de tratamento de 50 MGD.

Benefícios da desinfecção por UV no tratamento da água

A inclusão do sistema de desinfecção por UV Wedeco LBX Series melhorará a proteção da estação de tratamento contra o cryptosporidium, oferecendo uma barreira adicional contra os patógenos. Isso aumentará a segurança, a confiabilidade e a qualidade da água produzida pela cidade. Além disso, esse sistema de desinfecção por UV economiza energia e é acessível, diminuindo a dependência da estação de cloro, o que trará impactos positivos ao meio ambiente.

A desinfecção por UV é uma alternativa sustentável em comparação à desinfecção baseada em produtos químicos, como o cloro, que pode gerar subprodutos de desinfecção perigosos. A Xylem oferecerá seis sistemas de desinfecção por UV Wedeco LBX 1500e instalados em paralelo. Criado para estações de tratamento de águas residuais de médio a grande porte, para aplicações industriais e de reuso de água, o sistema de UV Wedeco LBX foi o primeiro sistema de UV de amálgama de compartimento fechado, baixa pressão e alto rendimento do mundo a obter a aceitação do Título 22 da Divisão de Água Potável do Comitê de Inspeção de Recursos de Água do Estado da Califórnia.

Sistema de desinfecção por UV com o menor custo de vida útil

Os sistemas de desinfecção por UV Wedeco LBX 1500e da Xylem, criados especificamente para adicionar uma proteção de 4-log contra o cryptosporidium, foram selecionados pela West Palm Beach porque possuem o menor custo por vida útil. Isso se deve, em primeiro lugar, à eficiência energética das lâmpadas de baixa pressão e alto rendimento Wedeco Ecoray e à baixa perda de atrito relativa dos reatores de UV.

“Na Xylem, nosso foco é ajudar os clientes a construir uma infraestrutura de água resistente, que garanta o fornecimento contínuo e confiável de água limpa ao público em todas as condições”, diz David Tomowich, gerente técnico de vendas Wedeco da Xylem. “Como os fornecedores de água potável dos EUA buscam aumentar a proteção dos suprimentos de água potável contra o cryptosporidium, nós temos o prazer de apoiar esse esforço com nossas confiáveis, sustentáveis e acessíveis soluções de desinfecção por UV”.

A construção da estação de tratamento de água de West Beach foi iniciada em 2016, e espera-se que ela entre em operação em 2018.

por Chad Henderson