It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem installerar första UV-barriären mot Cryptosporidium i Florida

Xylem installerar första UV-barriären mot Cryptosporidium i Florida

Ett vattenverk i Florida kommer snart att vara först i delstaten med att använda en UV-barriär mot Cryptosporidium. Xylem ska leverera sitt avancerade UV-desinfektionssystem i Wedeco LBX-serien som skydd mot Cryptosporidium i West Palm Beach.

Cryptosporidium är den vanligaste orsaken till utbrott av vattenburna sjukdomar i USA, vilket drabbar nästan 750 000 personer varje år med potentiellt allvarliga symtom. Cryptosporidium-parasiten är resistent mot klor men är lätt att slå ut med låga UV-doser. Därför väljer många dricksvattenleverantörer UV-desinfektion för att kunna tillhandahålla ett säkert dricksvatten.

Vattenverket i West Palm Beach producerar i dagsläget 178 miljoner liter vatten per dygn. Vattnet tas från East Clear Lake och renas till dricksvatten åt staden och kringliggande samhällen, bland dem ett flertal viktiga medicinska vårdinrättningar. När det stora uppgraderingsprojektet är slutfört kommer anläggningen att försörja över 110 000 människor och ha en maximal behandlingskapacitet på 190 miljoner liter vatten per dygn.

Fördelarna med UV-desinfektion vid vattenrening

Med Xylems UV-desinfektionssystem i Wedeco LBX-serien kommer behandlingsanläggningens skydd mot Cryptosporidium att förbättras och ge en extra barriär mot patogener. Staden kan producera vatten med högre säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet. Dessutom minskar detta energieffektiva och kostnadseffektiva UV-desinfektionssystem anläggningens beroende av klor, vilket också har en positiv inverkan på miljön.

UV-desinfektion är ett hållbart alternativ till kemisk desinfektion som till exempel klor, som kan ge skadliga biprodukter. Xylem ska leverera sex stycken Wedeco LBX 1500e UV-desinfektionssystem som ska installeras parallellt. Xylems Wedeco LBX UV-system är utformat för medelstora till stora avloppsreningsverk, industriell användning och vattenåteranvändning och var världens första amalgambaserade lågtrycks-högeffekts-UV-system i slutet kärl som blev godkänt enligt Title 22 av California State Water Resources Control Board’s Division of Drinking Water.

UV-desinfektionssystem med den lägsta livscykelkostnaden

West Palm Beach valde UV-desinfektionssystemen Wedeco LBX 1500e från Xylem, som är specifikt utformade för att ge ett 4-log-skydd mot Cryptosporidium, eftersom det ger den lägsta livscykelkostnaden. Detta beror främst på LPHO (lågtryck-högeffekt) Wedeco Ecoray-lampornas energieffektivitet och UV-reaktorernas relativt låga tryckfall.

– Vårt fokus på Xylem är att hjälpa kunder att bygga en motståndskraftig vatteninfrastruktur som säkerställer kontinuerlig och tillförlitlig försörjning av rent vatten till allmänheten under alla förhållanden, säger David Tomowich, teknisk säljchef för Wedeco på Xylem.

– Många dricksvattenleverantörer runtom i USA har som mål att stärka dricksvattenförsörjningens skydd mot Cryptosporidium och vi hjälper dem gärna med detta genom att tillhandahålla våra tillförlitliga, hållbara och kostnadseffektiva UV-desinfektionslösningar.

Bygget vid West Beachs vattenverk startade 2016 och anläggningen förväntas vara i drift 2018.

efter Chad Henderson