It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默技术帮助船只安全抵达巴西港口

赛莱默技术帮助船只安全抵达巴西港口

巴西创新的监控系统让领航员在智能手机上可以接收实时天气与海洋学数据。HidroMares开发的SISMO系统让领航员能够在几乎任何情况下,掌握方向并让船只进港。了解系统如何利用SonTek和Aanderaa品牌的赛莱默传感器为导航提供重要数据。

领航一艘长256米(839英尺)的货船进港从来不是一件简单的事情。穿越狭窄通道时,应对激流、强风、浓雾或暴雨,也并不容易。

当货船在途径塞佩蒂巴湾(Sepetiba Bay)遇到岔路口时,巴西里约热内卢领航员的日常工作就是帮助它们驶向港口。每年,他们导航的货船运输4800万公吨的铁矿石和3900万公吨的集装箱与钢铁产品。

43米宽的船只必须穿过仅200米宽的疏浚后通道。狂风横扫海岸,在山脉中来回咆哮。在恶劣天气时,山中充满了浓雾与雨云,能见度几乎为零。

里约热内卢的领航员(负责引导非巴西船只驶进港口)协会要求港口业主安装SISMO®监控系统并不奇怪。他们位于圣保罗州的同事自2013年就开始使用SISMO系统,该系统将涌流、水位、潮汐、温度、风速/风向和能见度数据直接发送到领航员的智能手机上。

凭借数据详细的仪表板,领航员能够在几乎任何情况下,准确掌握方向并让船只进港。港口主管利用同样的数据调整每艘船只的装货,让这些船只根据当前吃水情况优化装货。

HidroMares(巴西赛莱默代表公司、开发SISMO的系统集成商)商务总监Gabriel Aloi Paschoal表示:“船只能够装载最多货物,快速出港,不会有任何问题。”

夜间导航让操作时间加倍

Xylem technology helps bring ships safely to port in Brazil1.jpg

在里约热内卢州,港口业主利用SISMO系统将每艘船只的进港时间减少了一个小时,利用历史数据优化了掉头区的操纵模式。Paschoal称SISMO系统还用于港口夜间操作。

他表示:“由于安装了SISMO系统,导航能够在夜间进行,因此码头的操作时间和效率都增加了一倍。”

Paschoal称,里约热内卢安装的四套SISMO系统提供的广泛数据还提高了导航安全,尤其是通过浅海区的通道岔路口时。在浅海区,疏浚前必须将大岩石爆破。

海洋学毕业生Paschoal表示:“每艘船只的转向都困难重重。领航员与造船工程师常说,船只适合直航,不适合转向。”

凭借SonTek与Aanderaa技术持续监控

HidroMares在巴西周边的七个综合港口安装了SISMO系统,从南边的海港到亚马孙平原的内河港。

每套系统的核心为SonTek声学多普勒流速剖面仪(ADCP),它提供整个水柱与水位的流速与流向数据。这让SISMO系统能够在六个深度(从水面到12米深,每两米一个深度)为领航员提供水流数据,以及垂直声束与压力传感器传来的精确深度测量。这些数据每五分钟更新一次。

在里约热内卢的塞佩蒂巴湾,HidroMares在通道底部安装了三套SonTekAgronaut-XR系统,让缆线到表面浮标都装配了数据传输装置。HidroMares还在码头底部安置了一套Argonaut-SL侧视声学多普勒流速剖面仪,提供从码头开始到120米宽范围的流速剖面数据。

在码头安置的设备还包括来自SonTek姐妹公司Aanderaa的Mira能见度传感器、风速传感器和SmartGuard数据记录器。Aanderaa也是赛莱默的一部分。在岸上,另外一个风速传感器提供了更多关于水流的数据。

传送到应用上的实时数据

浮标(包括两个来自赛莱默的Tideland SB 138P聚乙烯型号)包括备用GPRS信号传送器,确保测量数据被可靠地传送到HidroMares的计算机上,计算机再通过Aanderaa的Geoview软件来处理测量数据,从而通过直观的视图清晰地显示数据。Paschoal称,自2015年底在里约热内卢安装SISMO后,数据检索已经超过99%。

HidroMares开发了一个智能手机应用,将Geoview数据图表发送给领航员与港口工作人员。处理Argonaut数据无需一分钟,因此最多几分钟后领航员智能手机上就会有数据显示。

Paschoal表示:“领航员或操作人员看到的数据来自10秒前或5分钟前。他们几乎是即刻就能看到清晰的数据。”如果水流、海浪或大风变得危险时,SISMO还为领航员和港口工作人员发送警报。

易维护和周期性数据测量

Xylem technology helps bring ships safely to port in Brazil2.jpg

来自HidroMares的潜水员团队每45天就会巡查里约热内卢的每套SISMO系统。Paschoal称,Argonauts和其它设备十分可靠,并且易于维护。大部分工作是为了确保沉积物不会把声学多普勒流速剖面仪掩埋,清除夏季生物淤积并确保缆线未受损害。

遥测系统装在便携式箱子中,在装入仪器和传输天线前,可从浮标移到船只,从而实现更轻松、更安全的维护。

Paschoal指出,每次维护让HidroMares员工能够凭借SonTekCastAway-CTD在每个SISMO点收集传导性、温度和深度数据(CTD)。CastAway测量数据表明盐分会存在季节变化,影响了船只在港口的浮力,而温度影响了声学多普勒流速剖面仪声频信号的速度。

他说:“CastAway是由一位现场工作人员提出的。你可以有你想要的东西,例如常见的AA电池和集成GPS,你根本无需计算机操作。”

支持客户业务的综合解决方案

SonTek位于加州圣地亚哥总部的产品经理Isaac Jones称,SISMO是广泛的赛莱默品牌的完美集成。

Jones表示:“SISMO是将先进技术用于产生数据,并以客户关注方式轻松交付数据的典范。HidroMares明白领航员、船长和港口业主等客户需要有序、安全、高效地运营。”

通过 Chad Henderson