It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
关于欧盟泵效率法规的新白皮书

关于欧盟泵效率法规的新白皮书

欧盟在力求成为世界上气候最友好的地区的过程中,不断出台新法规,对耗能产品的二氧化碳排放与环境设计提出更严格的要求。作为领先的建筑领域水泵供应商,赛莱默制定了新的白皮书,帮助客户了解复杂的监管形势。

改善能效是全球建筑市场、特别是欧盟的一个主要关注领域。原因很清楚:欧盟40%的能源需求被用于建筑,其中50%用于商业建筑,超过制造业和交通运输业的总能耗。随着绿色建筑成为规则而不是例外,能效对于追求绿色建筑认证者来说越来越关键。

更严格的设备效率标准

对能效的关注延伸到商业建筑设备上,包括电机、水泵和HVAC系统循环泵。欧盟政府根据ErP(能源相关产品)指令,为这类产品制定了越来越严格的效率标准。

只有达标的产品才允许使用Conformité Européenne (CE)标志和在欧盟销售。使用这些产品的建筑设计师和业主坚持减少能源使用量和碳足迹。

白皮书:法规综述

赛莱默在新白皮书中对有关电机、水泵和HVAC系统循环泵的最新法规进行了全面介绍。赛莱默还明确了今后几年这些指令最有可能的未来路线。

白皮书作者、赛莱默商业建筑服务及HVAC、AWS全球事业部总监Giorgio Sabbatini解释道:“法规在不断发展演变,跟上它们的步伐可能是很大的挑战。”

水泵是商业建筑中最关键的部件之一。它们负责为建筑带来冷暖用水及排出污水。商业建筑平均含有15-30台水泵,装机功率在50-100 KW之间。

高效泵大节约

鉴于泵送作业的这种能耗量,作为其降低能耗和碳足迹之努力的一部分,欧盟实施更加严格的立法来控制这些部件的能效,并不令人惊讶。

Sabbatini继续道:“掌握法规,不仅从法律合规的角度来看至关重要。鉴于水泵占这么大一部分建筑能源成本,改用高效泵者能实现重大节约。”

2050年实现低碳经济

到2050年实现向低碳经济转型,是欧盟的既定目标。作为这一目标的一部分,欧盟承诺到2020年实现以下目标:

  • 排放量较 1990年的水平减少20%,如果条件适合,则向减排30%的目标迈进。
  • 能效提高20%。
  • 能源组合中20%为可再生能源。

ErP指令包含一系列与能源相关产品的环保设计有关的规定,在实现欧盟富有挑战性的目标方面发挥着重要作用。ErP指令中所含之规定的目标是,到2020年,使能耗水平较2007年降低12%,使节能总量达到341太瓦时,即3410亿千瓦时。

解释与水泵行业相关的规定

白皮书谈到ErP指令中与水泵行业特别有关的三项规定。它们是:

  • 640/2009和4/2014:电机环保设计要求。
  • 641/2009和622/2012:无填料独立循环泵及产品中集成无填料循环泵环保设计要求
  • 547/2012:水泵环保设计要求。

Sabbatini解释说,对于质疑ErP指令所要求的高效设备之必要性的合同商,支持性论据无可辩驳。

他说:“高效电机的成本可能高于传统电机,但经济性不言而喻。如果你将5.5 KW电机的效率提高3%,即使购买部件的成本高出15%,30个月即可获得投资回报。仅仅两年半以后,你就开始靠平均使用寿命为10-20年的部件省钱。最后但同样重要的是,这是强制性要求。”

通过 Chad Henderson