您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

飞力Concertor为瑞典带来无堵塞泵送

飞力Concertor为瑞典带来无堵塞泵送

瑞典两座城市日前选择了赛莱默的最新飞力Concertor,来解决他们的污水挑战。飞力Concertor是世界上首款集成智能泵送系统。卢马市(Lomma)和布特许尔卡市(Botkyrka)因飞力Concertor而实现了无堵塞泵送,并大大减少了水泵系统的能耗。

飞力Concertor是一款智能互连式污水泵送系统,能感知环境作业条件,实时调整其性能,并向泵站操作员进行反馈。该系统具有内置水仓及管道清洁功能,这属于污水泵送系统之首创。

这些特色功能,加上第二代飞力Adaptive N专利技术及集成水泵清洁功能,能最大限度地降低真空清洁成本。

卢马市在试用期后购买飞力Concertor

卢马市位于瑞典南部的斯科讷省(Skåne)。包括若干村庄和邻近社区在内的三个主要地区的居民超过2.3万人。随着过去5年来人口的稳定增长,该市的民政单位(Civil Administration Unit)正努力拓展及改善其服务。

正是在这种背景下,Borgeby处理厂的运营方同意在旗下的一间泵站试用飞力Concertor。主要挑战是要提高处理厂的效率,减少水泵堵塞的情况;水泵堵塞一般需要维护人员每月清理一次。

Flygt Concertor provides clog-free pumping in Sweden1.jpg

无堵塞泵送,能耗减少

2015年6月,飞力Concertor安装在Flädie Lundavägen泵站,系统接受了为期6个月的严密性能监测。结果显示,新安装的系统大大降低了能耗。除节能以外,每年的维护成本减少了1300美元。

Borgeby处理厂经理Anders Sjöstrand表示:“自从安装了飞力Concertor,我们的电费直线下降。由于泵站整体性能大大改善,出动维修的次数也减少到零。我们对该系统的印象很好,所以决定更换现有的系统,在泵站永久安装这套新的解决方案。”

减少所需的水泵种类

此外,购买这样一款这么灵活的系统的好处在于,除了无故障泵送及节能等立竿见影的积极影响以外,运营方还可以计划大幅减少水泵库存,减少满足所有应用所需的水泵种类。

卢马市意识到飞力Concertor可能带来的库存节约。

Sjöstrand表示:“拥有具备三种出水口尺寸的Concertor,我们可以大幅削减库存,因为我们不需要这么多种水泵和叶轮。我们相信,这可以帮我们实现节约,我们期待其未来的表现。”

Concertor的独特性之一在于其灵活性。这一新系统不仅能根据实际水流需求调节水泵性能,从而使选型变得更简单,并保证变流下的最佳性能,同时还具有可升级性,这意味着,运营方可在不损失初期投资的情况下,增添新功能。这适用于解决很多不同领域的挑战,能提高具有不同特点的泵站的效率。

通过 Chad Henderson