It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Solução da Xylem reduz custos de energia em cooperativa de laticínios

Solução da Xylem reduz custos de energia em cooperativa de laticínios

Um novo sistema de bombeamento de água potável da Xylem permitiu que a Laïta, uma cooperativa de laticínios de grande porte na França, aumentasse a produção, mantivesse a alta qualidade e reduzisse os custos de energia.

A indústria agroalimentar, em especial de laticínios, é um dos pilares da economia do noroeste da França. A cooperativa de laticínios Laïta conta com sete instalações no país e abrange três empresas de laticínios: Even, Terrena e Triskalia. A Laïta é especializada na coleta, processamento e comercialização de laticínios para marcas como Paysan Breton e Régilait.

A Laïta recentemente decidiu ampliar sua linha de produção para processamento de leite em suas instalações de Landerneau. A fábrica necessitava uma solução que fornecesse à linha de produção água para limpeza. A solução deveria ser capaz de lidar com uma grande variação de fluxo, a uma pressão constante e da maneira mais econômica. A BEI, uma prestadora de serviços para a Laïta, chamou a Xylem para estudar, projetar e recomendar uma solução para o projeto.

 A vantagem do bombeamento com velocidade variável

A solução da Xylem envolveu dois conjuntos auxiliares Lowara equipados com acionamentos de velocidade variável Hydrovar, os quais permitem que a água seja transportada com a pressão e o fluxo necessários por toda a linha de produção.

Ao selecionar uma solução de velocidade variável, a Laïta garantiu que ela também fosse econômica em termos do consumo de energia. A solução consiste em um conjunto auxiliar de sete bombas e um segundo conjunto de quatro bombas. A opção de velocidade variável permite variar o bombeamento de 10 metros cúbicos por hora a 360 metros cúbicos por hora com uma pressão constante de 3,5 bar.

A pressão constante é garantida pelos acionamentos de velocidade variável Hydrovar equipados nas bombas. Em caso de falha de uma bomba, o Hydrovar automaticamente transfere a atividade para outra bomba. Se o Hydrovar falhar, ele pode ignorar a si mesmo de modo que a bomba continue funcionando.

Produtos e experiência confiáveis

Tanto a BEI como a Laïta estão contentes com o sucesso do projeto e os resultados da instalação.

“Procuramos a Xylem rapidamente para executar este projeto devido à experiência da empresa em bombeamento”, afirma Pascal Saint Laurent, diretor da BEI. “A confiabilidade dos produtos da Xylem, o apoio técnico e a capacidade de resposta de suas equipes são fatores essenciais.”

O novo sistema permitiu que a fábrica da Laïta aumentasse a produção e cumprisse as estritas normas de higiene ao adotar um equipamento moderno em aço inoxidável. Ele também garante a excelente qualidade, controla o consumo de água e reduz o consumo de energia e os custos.

by Chad Henderson