It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Una soluzione innovativa di riuso dell’acqua per il depuratore di Los Angeles

Una soluzione innovativa di riuso dell’acqua per il depuratore di Los Angeles

Per fronteggiare uno dei periodi di siccità più gravi nella storia della California, il City of Los Angeles Terminal Island Water Reclamation Plant ha commissionato a Xylem una soluzione esclusiva di riuso dell’acqua che contribuirà ad aumentare le forniture di acqua riciclata e depurata nell’area di Los Angeles e prevede tra l’altro l’impiego del processo fotochimico di ossidazione avanzata (AOP) Wedeco MiPRO di Xylem.

Il 5 maggio, l’autorità responsabile delle risorse idriche dello stato della California ha approvato un nuovo piano di emergenza che punta a ridurre il consumo d’acqua nelle aree urbane del 25%. Le misure previste impongono ai comuni e alle aziende idriche di ridurre il consumo d’acqua dell’8–36%. In cambio, la soluzione adottata al Terminal Island Water Reclamation Plant fornirà 45 milioni di litri di acqua altamente purificata al giorno per ridurne la dipendenza dalle importazioni di acqua potabile.

Il Terminal Island Water Reclamation Plant provvede alla depurazione delle acque reflue di oltre 100 aziende nell’area fortemente industrializzata del porto di Los Angeles, e di 130.000 residenti. L’impianto purifica l’effluente terziario, producendo l’acqua potabile necessaria per dare sollievo alle falde acquifere di acqua potabile quasi esaurite, un aspetto particolarmente importante in questo periodo di siccità.

“Il Los Angeles Sanitation è lieto di collaborare con Xylem per continuare a individuare nuovi modi per aumentare la capacità di acqua di riciclo presso i propri impianti di depurazione”, ha commentato Traci Minamide, Chief Operating Officer. “Questo sforzo ci consentirà di contribuire a ripristinare maggiormente le falde acquifere in un periodo di siccità senza precedenti. Inoltre, la tecnologia innovativa, cioè il processo di ossidazione avanzata, rafforza il nostro impegno ambientale volto a tutelare la nostra risorsa più preziosa”.

Tutela delle falde acquifere e forniture alle industrie

La soluzione AOP fotochimica Wedeco MiPRO di Xylem garantirà la conformità del Terminal Island Water Reclamation Plant ai regolamenti rigorosi di ravvenamento delle falde acquifere approvati dallo stato della California e volti ad assicurare il riuso potabile indiretto dell’acqua nel modo più sicuro ed economico possibile. Inoltre, contribuirà a proteggere le falde acquifere dall’aumento della salinità dovuto alle infiltrazioni dell’acqua di mare, oltre a garantire le forniture di acqua di riciclo alle industrie locali.

La soluzione fungerà da ultima barriera contro patogeni e inquinanti che non possono essere eliminati con altre tecnologie. Il sistema fotochimico MiPRO rientra in un piano di espansione dell’impianto all’Advanced Water Purification Facility che comprende anche microfiltrazione ed osmosi inversa prima dell’AOP. La soluzione personalizzata, già testata tramite un progetto pilota presso il depuratore, rappresenterà il primo nuovo sistema AOP ad utilizzare i raggi ultravioletti (UV) insieme al cloro per il riuso potabile indiretto dell’acqua.

Una rivoluzione nella tecnologia di riuso dell’acqua

“Questa applicazione dei raggi UV insieme al cloro come processo AOP rappresenta una vera e propria rivoluzione nel trattamento per rendere il riuso dell’acqua più sostenibile ed economico”, ha affermato Keel Robinson, Responsabile delle tecnologie per il riuso dell’acqua in Nordamerica per Xylem. “L’uso dei raggi UV insieme al cloro per l’AOP consentirà al Terminal Island Water Reclamation Plant di sfruttare il proprio impianto di clorurazione esistente senza dover aggiungere nuove sostanze chimiche, e ridurrà significativamente il costo nel ciclo di vita rispetto ad altri tipi di AOP come l’uso dei raggi UV insieme al perossido di idrogeno”.

Al Terminal Island Water Reclamation Plant, Xylem fornirà anche un sistema di aerazione Sanitaire per incrementare le prestazioni del sistema di trattamento biologico delle acque reflue esistente. Le griglie di aerazione a bolle fini Sanitaire saranno costituite da diffusori a disco in membrana Silver Series II e diffusori a disco in ceramica per aumentare lo scambio di ossigeno, ridurre i costi energetici e migliorare la qualità dell’acqua fornita all’Advanced Water Purification Facility. Ora Xylem ha fornito i sistemi di aerazione diffusa a bolle fini per tutti i depuratori di Los Angeles Sanitation.

da Simon