It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

洛杉矶水厂选择创新水回用解决方案

洛杉矶水厂选择创新水回用解决方案

当加利福尼亚州面临史上最严重的旱情之际,洛杉矶市特米诺岛再生水厂(City of Los Angeles Terminal Island Water Reclamation Plant) 委托赛莱默提供水回用解决方案,来帮助洛杉矶提高净化再生水的供应量。解决方案将包括赛莱默 Wedeco MiPRO photo 高级氧化工艺 (AOP)

5月5日,加利福尼亚州水资源局 (state water board) 批准了紧急抗旱条例,旨在使市区用水量减少25%。措施要求各市和水务局将用水量减少8-36%。为响应此举,特米诺岛再生水厂的再生水解决方案每天将提供1200万加仑的高净化水,以减少对进口饮用水的依赖。

特米诺岛再生水厂对洛杉矶重工业港区的100多家企业以及13万居民排放的废水进行处理。该厂进行三级污水净化,从而生产出用于回补饮用水含水层的可饮水——面对持续干旱这一点特别重要。

首席运营官 Traci Minamide 评价道:“在我们不断寻找帮助我们的再生水厂提高再生水产能的方法之际,洛杉矶卫生局 (Los Angeles Sanitation) 很高兴能与赛莱默展开合作。这项工作将使我们能够在面临历史性干旱的情况下,为地下水回补作出更多的贡献。创新技术——高级氧化工艺帮助我们以环境管理者的身份致力保护我们最珍贵的资源。”

保护地下水,为各行各业供水

赛莱默 Wedeco MiPRO photo AOP 解决方案将确保特米诺岛再生水厂遵守加州严格的地下水回补条例,以便以最安全、最具成本效益的方式实现间接饮用水再利用。它将保护地下水,防止因海水入侵而导致盐度提高,并为当地各行各业供应再生水。

该解决方案将成为抵御其他技术无法消除的病原体和污染物的最后一道屏障。MiPRO photo 系统是加州水净化装置项目 (Advanced Water Purification Facility) 装置扩建的一部分,包括在 AOP 之前的微滤和反渗透。该定制化解决方案已通过现场大量中试测试的检验,将成为首项采用紫外线氯化消毒工艺来实现间接饮用水再利用的全新 AOP 设计。

水回用技术突破

赛莱默北美水回用业务负责人 Keel Robinson 表示:“作为一项 AOP 工艺,这种紫外线氯化消毒应用是水处理方面的一项重大突破,提高了水资源回收再利用的可持续性和成本效益。将紫外线氯化消毒工艺用于 AOP,将使特米诺岛再生水厂能够使用他们现有的氯化装置,而不必添加任何新的化学物质,这相对于其他类型的 AOP,如采用过氧化氢的紫外线工艺,将大大降低生命周期成本。”

此外,赛莱默还将为特米诺岛再生水厂提供一套 Sanitaire 曝气系统,用于提升现有废水生物处理系统的性能。Sanitaire 微孔曝气网格将由 Silver Series II 膜片盘式曝气器和陶瓷盘式曝气器组成,以加强氧气输送,降低能源成本,提高供给加州水净化装置项目的水质。赛莱默现已为洛杉矶卫生局辖下的所有废水处理厂提供了微孔扩散曝气系统。

通过 Simon