It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Gigantisches Reservoirprojekt verwendet schwimmende Pumpstation

Gigantisches Reservoirprojekt verwendet schwimmende Pumpstation

Das Abberton Reservoir in der Nähe von Colchester, England, spielt bei der Trinkwasserversorgung der 1,5 Mio. Menschen in Essex eine strategisch wichtige Rolle. Als das bereits enorme Reservoir erweitert werden musste, um den wachsenden Bedarf decken zu können, musste eine Lösung gefunden werden, um während des Umbaus der bestehenden Pumpstation die Wasserversorgung aufrecht zu erhalten. Xylems Rental Services lieferte die perfekte temporäre Pumpenlösung.

Das im Außenbezirk von Colchester im landschaftlich schönen Essex gelegene Abberton Reservoir ist ein enormes Trinkwasserreservoir von über 660 Hektar. Das Reservoir ist im Besitz und wird betrieben von Essex & Suffolk Water (ESW), das Teil der Northumbrian Water Group ist.

Um den wachsenden Wasserbedarf zu decken und sich vor Trockenperioden zu schützen, beschloss ESW, die Kapazität des Reservoirs zu erweitern. Das £150 Mio. teure Projekt soll sicherstellen, dass das Abberton Reservoir nicht nur eine größere Wassermenge aufnehmen und halten kann, sondern auch die zukünftige Wasserversorgung für viele Jahre sichert.

Ein gigantisches Bauvorhaben

Die 2010 begonnene Erweiterung des Abberton Reservoirs war abgesehen vom Olympia Park Englands größtes Bauvorhaben. Vor der Erweiterung hatte das Reservoir bereits ein Fassungsvermögen von 26 Milliarden Litern Wasser. Nach der Fertigstellung und der Erhöhung des Hauptdamms um 3,2 m kann es nun 41 Milliarden Liter aufnehmen.

Die Erweiterungsarbeiten schlossen den Abriss und Neubau der Hauptpumpstation ein, die das Wasser zu den Wasseraufbereitungswerken vor Ort pumpt.

Um die Wasserversorgung auch während des Projekts zu gewährleisten, wurde neben der bestehenden Pumpstation eine neue, temporäre Station errichtet. Dies gab den Bauunternehmen die Möglichkeit, die bestehende Pumpstation abzureißen und eine komplett neue, höher liegende Pumpstation auf der Grundfläche der ursprünglichen Station zu errichten.

Ein schwimmender Prahm mit Flygt Pumpen

Die Konstruktion der temporären Pumpstation führte einige Herausforderungen mit sich. Aufgrund ihrer festen Entnahmehöhe bestand die Gefahr, dass die Pumpstation während einer Trockenperiode über dem Wasserspiegel liegen würde. Außerdem brachte der Aufstellort in Ufernähe des Reservoirs ein erhöhtes Risiko von starker Eintrübung und Problemen mit der Wasserqualität mit sich.

Experten von Xylems Mietservice erstellten einen Plan, um einen an die Vorgaben angepassten, schwimmenden Prahm zur Montage ihrer Flygt Tauchpumpen zu bauen, der in der Mitte des Reservoirs verankert wurde, um auch bei unterschiedlichem Wasserstand eine optimale Wasserqualität mit minimalem Schluffanteil sicherzustellen. Der Prahm wurde in die Mitte des Reservoirs gezogen und dort an jeder Ecke verankert, damit er sich nicht aus seiner optimalen Position auf dem Wasser bewegte.

Xylem Rental installierte vier Flygt NS3301 Pumpen auf dem schwimmenden Prahm. Drei der Flygt Pumpen führten die regelmäßigen Pumparbeiten aus, während die vierte Pumpe als Standby-Pumpe in Zeiten mit größerem Pumpbedarf diente.

Effizientes Pumpen mit Frequenzumrichtern (VFDs)

Es wurden mehr als 300 m robuste Rohre verlegt, um den Prahm mit der temporären Pumpstation zu verbinden. Zur Sicherstellung eines optimalen Pumpenbetriebs und für ein möglichst effizientes Pumpen wurden Flygt VFDs in der Station installiert. Die Mietlösung von Xylem machte es möglich, dass die Hauptpumpstation abgerissen und mit den Arbeiten an diesem wichtigen Bauabschnitt begonnen werden konnte.

„Das Projekt am Abberton Reservoir war ein Riesenerfolg“, berichtet Mick Boyle, Rental Manager bei Xylem UK. „Die von Xylem bereit gestellte Installation ermöglichte es ESW, ihr Versorgungsgebiet wie gehabt mit Wasser zu versorgen und zeigte unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte, temporäre Entwässerungssysteme zu entwickeln und sicherzustellen, dass unsere Kunden das gewünschte Endergebnis erreichten.“

Die neue Abberton Pumpstation ist jetzt in vollem Umfang funktionsfähig und das Erweiterungsprojekt ist abgeschlossen. Der Wasserspiegel des Reservoirs wurde um insgesamt drei Meter angehoben, was zu einer 60-prozentigen Erhöhung der Gesamtkapazität des Reservoirs führen wird.

„Wir waren von Xylems innovativer Vorgehensweise im Hinblick auf die erforderliche Pumpleistung während des Projekts begeistert“, erklärt Kevin Packard, Abnahmeingenieur bei ESW. „Die maßgeschneiderte Lösung gab uns die Möglichkeit, unsere Kunden während der Bauphase der neuen Pumpstation weiterhin mit qualitativ hochwertigem Wasser zu versorgen.“

Weitere Informationen über Xylem und sein Mietangebot finden Sie auf http://www.xylemwatersolutions.com.

von Simon