It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Xylem moderniza hotel histórico de Veneza

Xylem moderniza hotel histórico de Veneza

Voltado para o famoso Grande Canal de Veneza, o Hotel Principe combina a beleza da Veneza histórica com a comodidade e os serviços modernos de um luxuoso hotel de quatro estrelas. Para garantir o abastecimento de água quente e fria em todo o hotel durante as 24 horas do dia, a Xylem foi contratada para fornecer um sistema de bombeamento que inclui uma central de pressurização Lowara GHV. 

O hotel tem 143 apartamentos distribuídos em cinco andares, assim como dois restaurantes. O edifício em si, no entanto, não foi originalmente projetado para ser um hotel. Por isso, a equipe de manutenção do Hotel Principe está sob pressão constante para garantir que o sistema de encanamento do edifício continue funcionando perfeitamente nos bastidores. 

“Devido à natureza histórica de muitos edifícios de Veneza, incluindo o Hotel Principe, é de importância vital garantir que os sistemas de água estejam em conformidade com os padrões mais elevados”, afirma Roberto Chimellato, gerente de manutenção do Hotel Principe. “Somos um hotel de luxo e devemos garantir que nossos hóspedes tenham um acesso imediatamente disponível a água quente e fria a qualquer hora do dia”. 

Como parte de um programa de renovação de todo o edifício, a empresa gestora do hotel, Gardena Hotels, entrou em contato com a Xylem para um sistema de bombeamento elaborado sob medida para o desenho exclusivo e as necessidades dos usuários do edifício. 

“Decidimos contatar a Xylem porque se trata de uma empresa muito conhecida no setor por oferecer soluções econômicas que ajudam a reduzir os custos energéticos em geral”, explica Roberto Chimellato. 

Alcançando os apartamentos mais altos do hotel 

Para atender à demanda por água quente e fria em todos os cômodos do hotel 24 horas por dia, a Xylem recomendou a instalação de uma de suas centrais de pressurização GHV. A central de pressurização Lowara GHV inclui duas bombas de velocidade variável que podem fornecer água a uma vazão de até 640 m³/h, com uma altura de queda máxima de 160 m e até 22 kW, a uma pressão de operação máxima de 16 bar. 

Cada bomba de velocidade variável é controlada por um controlador de bomba de velocidade variável Lowara Hydrovar. Os controladores Hydrovar permitiram que a equipe de manutenção do hotel aumentasse a pressão de 3,50 bar – o valor com o qual a água é fornecida pela empresa municipal de águas – para 3,92 bar – o valor necessário para alcançar os apartamentos mais altos do hotel. 

Mais eficiência e menos energia 

O desenho inteligente do sistema de controle Hydrovar da Xylem significa que a velocidade pode ser variada de acordo com a demanda, de forma que ele somente bombeia a pressões mais elevadas quando necessário. Isto mantém o consumo energético do hotel e, consequentemente, sua conta de luz em valores mínimos. 

“Desde sua instalação, nossa central de pressurização Lowara GHV e o sistema de controle Lowara Hydrovar nos têm permitido bombear água a todos os apartamentos do hotel de forma confiável, algo que antes era difícil de conseguir devido à pressão do fornecimento de água municipal aos edifícios comerciais”, afirma Roberto Chimellato. 

“Além disso, notamos que nossa conta de luz também diminuiu, pois nosso controlador de bombas somente opera a pressões mais elevadas quando necessário. Em outras palavras, a instalação de nossos produtos Xylem aumentou significativamente a eficiência geral do sistema de bombeamento do hotel”. 

 

by Simon