It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

9700个小时,仍无厕可用

9700个小时,仍无厕可用

1119日是世界厕所日,是联合国为引起人们对卫生设施的根本重要性的关注而设立的。虽然能否拥有干净安全的厕所设施,是我们所有人都关心的一个基本问题,但它对全世界的妇女和女孩来说尤为重要。你知道每年妇女和女孩用于找地方上厕所的时间达到9700万个小时吗?统计数据令人心惊: 

  • 全球25亿人没有适当的卫生设施。
  • 全球三分之一的女性冒着感到羞耻、生病、烦恼,甚至被袭击的风险,因为她们没有安全的地方上厕所。卫生设施会使全球12.5亿女性的生活更安全、更健康。 
  • 缺乏卫生设施,是全球首要的感染原因。痢疾是5岁以下儿童的第二大死因,每年造成约150万人死亡。它所造成的儿童死亡病例超过了疟疾、艾滋和麻疹之和。 
  • 在最不发达的国家和低收入国家,只有45%的学校拥有充足的卫生设施。撒哈拉以南非洲地区平均56%的男孩完成小学学业,而女孩的这一数字只有46%。 

赛莱默及其合作伙伴试图创造不同。设计通过满足印度女孩子的卫生需求来帮助她们留在学校里的项目就是一个例子。该项目由致力于提供长期水与卫生解决方案的非营利组织 Water For People 领导,并得到了赛莱默企业公民与社会投资项目——赛莱默水印计划的支持。

Water for People 以女孩为主的学校项目让女孩子负责帮助设计学校的卫生设施。据供水和卫生合作理事会 (Water Supply & Sanitation Collaborative Council) 统计,印度至少有23%的女孩在月经来潮后辍学,其他人在12-18岁期间,每个月的经期平均缺勤5天。 

Water For People 非洲和印度地区项目官员 Katja Neubauer 表示:“2008年以来,Water For People 和赛莱默水印计划已将触角伸到了全球480所学校和49个社区。” 

赛莱默员工受到鼓励,去做志愿者,来监督项目进展,迄今为止,已有100多名赛莱默员工得到了这个机会。 

志愿者 Karin Kyyrä 在博文中写到看到某所学校的厕间情况时的感受:“我被我每天视为理所当然的事物对这些女孩子的生活所造成的巨大影响震惊了。更衣室让女孩子们能在经期保持良好的卫生状况,使她们中的很多人在青春期能留在学校里继续读书。” 

然而,正如志愿者 Bina Bhavsar 所观察到的,仍有很多工作要做:“孩子们在学校里得到干净的水和卫生设施,但他们家里和社区的情况怎么样呢?还能做些什么,来对这些社区进行关于干净的水和卫生设施的教育?任务很重,但通过点点滴滴的努力,终能达成目标。” 

查询更多内容:

世界厕所日:http://www.unwater.org/worldtoiletday
赛莱默水印计划:http://xylemwatermark.com/running-water/ 

* 统计数据来自联合国、世界水日宣传报告 (World Water Day Advocacy Report) 和  water.org

通过 Simon