It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt mit Innovative Technology Award ausgezeichnet

Flygt mit Innovative Technology Award ausgezeichnet

Xylem wurde kürzlich von der Water Environment Federation (WEF) für seine Flygt Experior Abwasserpumpenlösung mit dem Preis für innovative Technologie 2014 (Innovative Technology Award) ausgezeichnet. 

Flygt Experiors verstopfungsfreie Konstruktion wurde erfolgreich im praktischen Einsatz erprobt. Es zeigte sich, dass eine Energieersparnis von bis zu 50 Prozent bei einem praktisch verstopfungsfreien Betrieb erzielt werden kann. Der Preis wurde Xylem auf der diesjährigen WEFTEC verliehen, der Messe und Konferenz für Wasser- und Abwassertechnik und der größten Konferenz dieser Art in Nordamerika. 

Flygt Experior Pumpen kombinieren N-Technologie nach neustem Stand der Technik, Hydraulik, Premium-Motoren und intelligente Steuerungen in einem einfach zu installierenden, anwenderfreundlichen Paket. Die drei zusätzlichen Funktionen unterscheiden das vollständig integrierte Flygt Experior System von anderen, herkömmlichen Pumpensystemen. 

Der Muskel von Flygt Experior ist der Premium-Effizienz-Motor in Kombination mit adaptiver N-Hydraulik, wodurch die Leistung des energiesparenden, verstopfungsfreien N-Laufrades noch weiter verbessert wird. Die N-Technologie ist für die Geschwindigkeitsregulierung geeignet, da die Selbstreinigungsfunktion unabhängig von der Rotationsgeschwindigkeit erfolgt. Flygt SmartRun-Steuerungen sind mit Algorithmen vorprogrammiert, die eigens für Abwassersysteme entwickelt wurden. Dies resultiert in einer Pumpenleistung, die im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Einfachheit ihresgleichen sucht. 

Das selbstreinigende, adaptive N-Laufrad wurde von der WEF als größte Technologieinnovation 2011 anerkannt. Das adaptive N-Laufrad ist so konzipiert, dass es sich bei Bedarf axial nach oben bewegt, so dass die Fest- und Faserstoffe reibungslos durch das Laufrad gefördert werden können. Nachdem sie das Laufrad passiert haben, kehrt dieses in seine ursprüngliche Position am Einsatzring zurück und verhindert so selbst unter schwierigsten Bedingungen ein Verstopfen der Pumpe. 

Die Experior Pumpenlösung bringt die Abwasserindustrie einen enormen Schritt weiter. „Umfassende Feldversuche in Nordamerika und Europa haben gezeigt, dass Flygt Experior nicht nur Verstopfungsprobleme eliminiert, sondern auch längere Wartungsintervalle und deutliche Kostenersparnisse bringt“, erklärt Lisa Riles, North America Marketing & Business Development Manager, Transport bei Xylem Americas. 

von Simon