It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

飞力荣获创新技术奖

飞力荣获创新技术奖

赛莱默公司的污水泵解决方案——飞力 Experior 荣获水环境联合会 (WEF) 颁发的“2014创新技术奖”。 

飞力 Experior 的防堵塞设计已成功通过了现场测试,经证明最多可降低50%的能耗,而且几乎无需进行清除堵塞物的维护保养工作。这项大奖在水环境联合会年度技术展会 (WEFTEC) 上颁发给赛莱默。WEFTEC 是北美同类规模最大的展会。 

飞力 Experior 泵将最先进的 N 技术、超高效率电机和智能控制系统整合为一体,安装简单,操作简便。这三大功能件使得飞力 Experior 系统区别于传统的泵系统。 

飞力 Experior 的关键部分是超高效率电机,以及能进一步改善节能防堵 N 技术叶轮的“自适应 N 技术液压装置”。由于自清洁功能不受转速影响,N 技术适合进行速度调节。飞力 SmartRun控制装置用专为污水处理系统设计的算法进行预编程。因此,泵性能呈现出完美的可靠性、高效性和简便性。 

自清洁式自适应 N 技术叶轮被水环境联合会认定为2011年度最伟大的单项技术创新。自适应 N 叶轮沿轴向上运动,以便垃圾流顺利通过,然后叶轮立即返回正常运行位置。其位置紧挨螺旋形插入环。即使在最具挑战性的条件下,该插入环也能清除堵塞。 

现在,飞力Experior泵解决方案令污水处理行业又向前迈出了一大步。赛莱默美洲公司交通运输部门北美营销与业务拓展经理 Lisa Riles 表示:“北美和欧洲的大量现场试验证明,飞力 Experior 不仅能解决重大堵塞问题,还延缓了保养周期,同时显著降低能源成本。” 

通过 Simon