Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

La technologie Xylem permet de protéger les Philippines des inondations de la mousson

La technologie Xylem permet de protéger les Philippines des inondations de la mousson

Deux stations de pompage situées dans des zones clés de la métropole de Manille sont en cours de modernisation : des pompes à hélices Flygt y sont installées afin de protéger les zones résidentielles de graves inondations. Plus de 500 000 personnes bénéficieront ainsi de la technologie Flygt qui augmentera le débit des stations de 25 %, ce qui réduira les inondations et améliorera les conditions environnementales et sanitaires dans la ville.

La solution de Xylem est la première de ce type à être installée aux Philippines. Les pompes Flygt PL7121 de Xylem équipées d’hélices en acier inoxydable remplaceront les pompes existantes dans les stations d’Aviles et de Valencia. Celles-ci desservent les quartiers de Manille souvent inondés de San Miguel, Nagtahan, Paco, Pandacan, Santa Ana et Santa Mesa. Le nouvel équipement permettra d’augmenter la capacité de 18 000 litres et 14 000 litres par seconde respectivement. Les pompes seront utilisées pour canaliser les eaux de ruissellement locales et les acheminer vers le fleuve Pasig en créant un réservoir de régulation à débit non réglable, ce qui permettra d’éviter que la zone ne soit submergée. Le dispositif protégera notamment le célèbre palais de Malacañan, résidence officielle et principal lieu de travail du président des Philippines.

D’après la Metro Manila Development Authority (MMDA), l’organisme chargé de la mise en œuvre du projet, le nouveau système améliorera considérablement la vie quotidienne des habitants du nord de Manille ainsi que la santé publique, fera augmenter la valeur des terrains dans ce secteur grâce à la mise en valeur de l’environnement local et aura des répercussions positives sur l’économie de ces quartiers.

La technologie Flygt de Xylem a été sélectionnée en raison de son efficacité, de sa capacité et de ses faibles coûts de fonctionnement et de maintenance. En outre, la pollution sonore, qui constituait l’un des défauts du dispositif précédent, sera largement réduite, voire supprimée, puisque les pompes Flygt sont équipées de moteurs électriques et non de moteurs diesel.

Alex Evaristo, directeur des ventes de Xylem Philippines affirme : « les pompes à hélices Flygt sont des équipements de pointe, à faible hauteur manométrique et à la capacité élevée, parfaits pour ce type d’application. Nous sommes heureux d’être partenaires des autorités de Manille pour améliorer les conditions de vie de la population grâce à une technologie innovante et de fournir des solutions durables et rentables aux problèmes liés à l’eau. »

La construction des deux stations de pompage a démarré en avril 2014 et les installations devraient être opérationnelles avant la fin du mois d’octobre 2014.

avant le Simon