It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

设计最佳效率 HAVC 离心泵

设计最佳效率 HAVC 离心泵

在开发 HVAC 离心泵时,设计师历来瞄准泵的最高效率点。然而,鉴于 HVAC 系统的水流和压力需求变化很大,赛莱默的最新白皮书研究泵组如何才能不仅在最佳点,而且在最佳范围内,即所谓的“效率岛”,达到这些变化的条件。 

赛莱默离心泵部门全球工程总监 Chris Johnson 表示:“在重新设计我们的泵时,我们意识到,在大部分应用中,我们客户的需求有所变化。传统的泵设计需要很高的峰值效率点,但由于客户希望通过调整他们的设备大小,来配合变化的需求,并通过变速驱动装置对此进行进一步控制,从而节约能源,我们意识到,我们需要设计出能在广泛的高效率范围内运行的泵。”

Johnson 表示,从最佳点向最佳范围的转变具有一个明显的优势,因为这考虑到,大部分系统的负荷会有所变化,很少会在最大效率点下运行。 

Johnson 表示:“随着我们设计过程的进行以及我们开始测试样机,我们看到了对于白皮书的需求。因此,我们开始设计在广泛运行范围内效率都很高的泵。采用恒速峰值效率点的传统设计已成为过去。”

什么是效率岛? 

效率岛是指离心泵运行的最佳范围。用图来显示,其界限为: 

– 最大叶轮直径性能

– 最小直径性能

– 等效率线 

Johnson 表示:“由于性能曲线上这些广泛的效率频带的等效率线呈圆形,似岛状,我们便提出了‘效率岛’一词。基本上,它是一个较大的泵性能‘甜蜜点’。” 

这一广泛的性能范围包括最佳效率点的70-120%的 ANSI/HI 首选工作区,即使在切割叶轮时也能维持高效率。 

大型效率岛能降低成本 

白皮书以医院和学校为例,介绍了运营成本,并发现,在进行系统设计或升级时,纳入更深和更广的效率岛后,成本有所降低。

运营成本降低,当然引人注目,但白皮书也指出,把重点放在效率岛上,在某些情况下还能减小泵和驱动装置的尺寸。这还能使变速装置成为可能;在相同的工作条件下,与定速装置相比,变速装置可大大节约年度运营成本。

阅读关于赛莱默 HVAC 离心泵的更多内容。

通过 Ann Törnkvist