Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Solução de cerveja em caixas usa bombas Flojet da Xylem

Solução de cerveja em caixas usa bombas Flojet da Xylem

A Carbotek desenvolveu uma inovadora solução do tipo bag-in-box para cerveja que reduz os custos de envio e elimina a necessidade do uso de barris. Uma vez entregue, a cerveja encaixotada é carbonatada usando-se uma Carbo-Box acionada por uma bomba Flojet da Xylem.

Os sistemas do tipo bag-in-box para bebidas já estão sendo amplamente usados. Eles estão disponíveis para vinhos, sucos de frutas e refrigerantes. A cerveja carbonatada, por outro lado, normalmente é servida a partir de barris. A Carbotek Systems, localizada em Nördlingen, Alemanha, pretende mudar isso com seu sistema de cerveja em caixas.

O problema dos barris, de acordo com Florian Koch, CEO da Carbotek, é que o custo de transporte e devolução é muito alto, e sua disponibilidade nem sempre é garantida. Isso pode ser um problema, especialmente quando os cervejeiros querem exportar para mercados mais longínquos.

“A primeira vez que pensamos nesta solução foi durante o quente verão de 2003, quando não havia barris suficientes disponíveis”, conta Koch. “Outro problema dos barris é que, se você estocar para os meses de pico de vendas, durante o resto do ano muitos deles não serão usados e não gerarão receitas.”

Como funciona o sistema Carbotek

Com o sistema Carbotek, a cerveja é fermentada de uma forma tradicional. Em seguida, ela é desgaseificada, removendo-se o dióxido de carbono. Isso reduz a pressão e, portanto, os pesados barris não são necessários. A cerveja é depois pasteurizada e embalada em caixas leves e forradas com plástico. A tecnologia de enchimento ultralimpo garante a maior qualidade. A cerveja encaixotada é transportada em paletes com um custo consideravelmente mais baixo do que em barris.

Ao ser servida em um bar ou restaurante, a cerveja encaixotada é conectada ao sistema Carbo-Box da Carbotek. Esse sistema adiciona a quantidade definida de dióxido de carbono à cerveja justo antes de sair pela torneira.

A bomba para bebidas Flojet

Dentro da Carbo-Box, a bomba Flojet G55 da Xylem usa dióxido de carbono ou ar comprimido para mover o líquido.

“A linha Flojet é extremamente conhecida”, diz Koch. “A Flojet G55 que escolhemos demonstrou sua eficácia em vários sistemas para servir vinhos, xaropes e sucos. Na minha opinião, as bombas Flojet da Xylem são líderes de mercado neste setor.”

A Carbotek escolheu uma bomba para bebidas Flojet com uma chave de vácuo, que é automaticamente desligada quando a embalagem está vazia. A bomba tem uma capacidade para até 26,5 litros por minuto e uma pressão de saída de até 6,9 bar. A Xylem também oferece uma garantia de cinco anos.

Da ideia ao produto

Koch começou a desenvolver o sistema do tipo bag-in-box para bebidas carbonatadas em 2006. Na época, ele trabalhava na Ankerbräu, uma cervejaria de porte médio do sul da Alemanha. Em 2009, o primeiro sistema entrou no mercado. A TUI Cruises foi o primeiro cliente, pois a linha de cruzeiros queria uma alternativa leve para os barris. A embalagem bag-in-box também era muito mais fácil de descartar.

Em 2014, Koch saiu da Ankerbräu para concentrar-se exclusivamente no sistema Carbotek. Ele vê a empresa como uma start-up pequena e ágil, com metas ambiciosas. O interesse no sistema de cerveja encaixotada está crescendo. Koch afirma que um sistema de barris é muito mais caro em termos de custos de equipamento de produção, material de embalagem e logística para distâncias superiores a 500 quilômetros.

Hoje, cerca de 35% da produção anual da Ankerbräu é realizada com o sistema Carbotek. Koch tem planos de ampliar o uso do sistema para outras bebidas carbonatadas, como a sidra.

por Chad Henderson